DOCA0187FR-03

Récapitulatif des déclencheurs magnéto-thermiques

Introduction

Les déclencheurs magnéto-thermiques sont conçus pour assurer des protections de distribution ou d'applications spécifiques.

Identification

Type de protection

TM-D

Déclencheur magnéto-thermique

TM-G

Déclencheur magnéto-thermique à seuil bas (protection des générateurs, des lignes d'alimentation de très grande longueur)

MA

Déclencheur exclusivement magnétique (par exemple, pour la protection de moteurs ou de transformateurs)

Le tableau suivant présente les déclencheurs compatibles avec les disjoncteurs ComPacT NSX. Pour plus d'informations, consultez le document LVPED221001EN ComPacT NSX & NSXm Catalogue.

Déclencheurs

Intégré/Interchangeable

NSX100

NSX160

NSX250

NSX400

NSX630

1P

2P

3P/4P

1P

2P

3P/4P

1P

3P/4P

3P/4P

3P/4P

NA (interrupteur-sectionneur)

Intégré

TM-D

Intégré

TM-D

Interchangeable

TM-AC

Intégré

TM-AC

Interchangeable

TM-G

Interchangeable

MA

Interchangeable

Protections et réglages des déclencheurs magnéto-thermiques

Les cadrans de réglage sont sur la face avant des déclencheurs :

Elément

Paramètre

Description

Type(1)

TM-D

TM-G

MA

A

Plage de réglage du déclencheur : minimum/maximum.

Le calibre In du déclencheur correspond à la valeur maximum de la plage de réglage.

O

O

O

B

Ir

Seuil de déclenchement de la protection thermique

C

tr

Temporisation de la protection thermique

O

O

D

Ii

Seuil de déclenchement de la protection magnétique

✔/O

O

E

Temporisation de la protection magnétique

O

O

O

(1) Fonctions :

 : réglable

O : non réglable

✔/O : réglable ou non réglable selon le calibre du déclencheur

 : non présent

Evolutivité des déclencheurs magnéto-thermiques

AVERTISSEMENT
RISQUE DE DESTRUCTION D'UNITÉ DE DÉCLENCHEMENT MICROLOGIC
Il est indispensable d'utiliser des vis débrochables LV429513 pour installer une unité de déclenchement MicroLogic.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

L'évolutivité des déclencheurs dépend du type de disjoncteur :

  • Pour 1 ou 2 pôles, les déclencheurs sont intégrés.

  • Pour 3 ou 4 pôles, les déclencheurs sont interchangeables.

NOTE: Sur les disjoncteurs ComPacT NSX à performances de coupure R, HB1, HB2 et K, les déclencheurs ne sont pas interchangeables.

Le changement de déclencheur sur site est simple et fiable :

  • Aucun raccordement à effectuer

  • Aucun outil spécifique (par exemple, clé dynamométrique étalonnée)

  • Compatibilité des déclencheurs assurée par détrompeur mécanique

  • Vis à limitation de couple garantissant un montage correct (voir dessin ci-après)

Les caractéristiques dimensionnelles et techniques des déclencheurs limitent les risques de mauvais serrage ou d'oubli. La simplicité du processus de remplacement signifie qu'il est facile de faire les ajustements nécessaires à mesure que les processus d'exploitation et de maintenance évoluent.

NOTE: Une fois monté de cette manière, le déclencheur peut être démonté puisque la tête de vis est accessible. Lorsqu'un déclencheur est réinstallé après avoir été retiré, il est obligatoire d'utiliser des vis à limitation de couple LV429513 pour la réinstallation.

Plombage de la protection

Le capot transparent des déclencheurs magnéto-thermiques peut être plombé pour interdire la modification des réglages de protection :

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?