DOCA0187FR-03

Dépannage

Introduction

Les opérations de dépannage sont décrites dans les tableaux qui suivent, avec les vérifications ou réparations à effectuer en fonction des causes probables du dysfonctionnement indiqué. Les types d’événements suivants sont considérés :

  • Déclenchements répétitifs

  • Impossible de fermer le disjoncteur à commande manuelle

  • Impossible de fermer le disjoncteur à commande électrique

  • Les contacts de signalisation ne fonctionnent pas

  • La communication Modbus SL ne fonctionne pas

  • La communication ULP ne fonctionne pas

  • Écrans de défaut MicroLogic 5, 6 et 7

Déclenchements répétitifs

Indication

Cause probable

Vérifications ou réparations

SD

La tension d’alimentation du déclencheur voltmétrique à manque de tension MN est trop faible ou sujette à des variations importantes

Vérifier l’alimentation pour le déclencheur voltmétrique (par exemple, une alimentation de moteurs avec des puissances nominales élevées peut être instable). Dans ce cas, brancher l’appareil sur une alimentation saine ou stabilisée.

Tension d’alimentation appliquée accidentellement à un déclencheur shunt MX

Vérifier que le raccordement de la bobine est correct par rapport au schéma d’installation.

SD, SDE

Température de fonctionnement trop élevée

Vérifier la ventilation du tableau électrique et la température de la pièce.

SD, SDE, SDV

Voyant de fuite à la terre (MicroLogic 4)

Informations à l’écran (MicroLogic 7)

Bouton R sur VigiPacT Add-on en position Ressorti (MicroLogic 5 et 6 avec VigiPacT Add-on)

Réglage inapproprié de la protection différentielle (MicroLogic 4 et 7 ou VigiPacT Add-on)

Vérifier la valeur du courant de fuite naturel.

En fonction des résultats :

  • Soit isoler l’équipement présentant un courant de fuite naturel trop important.

  • Soit augmenter le réglage de protection différentielle (VigiPacT Add-on), tout en observant les règles de sécurité.

Défaut d’isolement fugitif sur l’équipement

Vérifier si le défaut d’isolement coïncide avec la mise en service d’un composant de l’équipement.

En fonction des résultats :

  • Réparer l’équipement

  • Soit isoler l’équipement présentant un courant de fuite naturel trop important.

  • Soit augmenter le réglage de protection différentielle (VigiPacT Add-on), tout en observant les règles de sécurité.

SD, SDE

Écran TriP (disponible uniquement sur MicroLogic 5, 6 et 7) puis StoP

Température de fonctionnement trop élevée

Vérifier la ventilation du tableau électrique et la température de la pièce.

Impossible de fermer le disjoncteur à commande manuelle

Indication

Cause probable

Vérifications ou réparations

SD

Déclencheur à émission MX alimenté

Déclencheur voltmétrique à manque de tension MN non alimenté

Vérifier que le raccordement de la bobine est correct par rapport au schéma d’installation.

OF

Disjoncteur interverrouillé

Vérifier l’installation et le schéma d’interverrouillage (mécanique ou électrique) pour les deux disjoncteurs.

Impossible de fermer le disjoncteur à commande électrique

Indication

Cause probable

Vérifications ou réparations

Le contact OF indique que le disjoncteur reste ouvert.

Ordre de fermeture inopérant

Vérifier la position Auto du sélecteur en face avant du disjoncteur.

Vérifier aussi :

  • l’alimentation de la commande électrique, la tension moteur,

  • la tension aux bornes du moteur de la commande électrique,

  • le chemin de l’ordre de fermeture.

La commande distante n’est pas exécutée et un code d’erreur est renvoyé par le module BSCM Modbus SL/ULP.

Voir le code d’erreur renvoyé décrit dans DOCA0213••, ComPacT NSX - Guide de communication Modbus.

Dépend du code d’erreur.

Commande électrique communicante non disponible

Connexion incorrecte entre le module BSCM Modbus SL/ULP et la commande électrique communicante

Vérifier et connecter correctement le module BSCM Modbus SL/ULP à la commande électrique communicante.

Commande électrique communicante non opérationnelle

Remplacer la commande électrique communicante.

NOTE: Le statut de la commande électrique communicante est disponible via un réseau de communication Modbus. Se reporter à DOCA0213•• ComPacT NSX - Guide de communication Modbus.

Les contacts de signalisation ne fonctionnent pas

Indication

Cause probable

Vérifications ou réparations

Contact SDE indiquant en permanence un défaut électrique

Adaptateur SDE manquant (disjoncteurs et interrupteurs sectionneurs ComPacT NSX100–250 uniquement)

Installer l’adaptateur SDE (LV434222).

Adaptateur SDE non opérationnel

Remplacer l’adaptateur SDE.

Aucune indication SD communiquée par le module BSCM Modbus SL/ULP

Le contact auxiliaire SD pour module BSCM Modbus SL/ULP de référence commerciale LV434210 ou le cordon NSX est manquant

Connecter au module BSCM Modbus SL/ULP :

  • le contact auxiliaire SD pour module BSCM Modbus SL/ULP si le module BSCM Modbus SL/ULP est en mode Modbus SL seul

  • le cordon NSX si le module BSCM Modbus SL/ULP est en mode ULP seul ou en mode Modbus SL et ULP.

Connexion incorrecte entre le module BSCM Modbus SL/ULP et :

  • le contact auxiliaire SD pour module BSCM Modbus SL/ULP de référence commerciale LV434210 si le module BSCM Modbus SL/ULP est en mode Modbus SL seul

  • le cordon NSX si le module BSCM Modbus SL/ULP est en mode ULP seul ou en mode Modbus SL et ULP

Effectuer les vérifications suivantes :

  • les points de repère rouges correspondent.

  • il n’existe aucun problème de câblage ou de contact desserré.

Contact auxiliaire SD pour module BSCM Modbus SL/ULP ou cordon NSX non opérationnel

Remplacer :

  • le contact auxiliaire SD pour module BSCM Modbus SL/ULP (lorsque le module BSCM Modbus SL/ULP est en mode Modbus SL seul)

  • le cordon NSX (lorsque le module BSCM Modbus SL/ULP est en mode ULP mode seul ou en mode Modbus SL et ULP).

Écrans de défaut MicroLogic 5, 6 et 7

Le tableau suivant indique les vérifications ou réparations à effectuer en fonction des écrans de défaut MicroLogic 5, 6 et 7. Pour plus d’informations, se reporter à https://www.se.com/ww/en/download/document/DOCA0141EN/DOCA0188••.ComPacT NSX - MicroLogic 5/6/7 - Déclencheurs électroniques - Guide utilisateur

Indication

Cause probable

Vérifications ou réparations

Écran TriP puis StoP

Défaut grave détecté sur le déclencheur MicroLogic : le déclencheur ne peut plus assurer la protection

Procéder en urgence au remplacement du déclencheur.

Le disjoncteur ne peut pas être réarmé.

Écran Err

Défaut détecté sur le déclencheur MicroLogic

Procéder au remplacement du déclencheur lors de la prochaine visite de maintenance.

Le déclencheur peut encore assurer la protection.

Écran Out

Acquittement d’une alarme à verrouillage qui n’a pas été réinitialisée sur le module SDx

Vérifier la cause de l’alarme et utiliser le bouton OK pour effectuer la réinitialisation.

La communication Modbus SL ne fonctionne pas

Indication

Cause probable

Vérifications ou réparations

Plusieurs serveurs Modbus ne communiquent pas avec le client

La même adresse Modbus est attribuée à plusieurs serveurs Modbus.

Attribuer une adresse Modbus unique à chaque serveur Modbus.

 

Le module BSCM Modbus SL/ULP ne communique pas avec le client Modbus.

Le module BSCM Modbus SL/ULP n’est pas alimenté

Vérifier l’alimentation du module BSCM Modbus SL/ULP

 

Câblage incorrect entre le module BSCM Modbus SL/ULP et le concentrateur Modbus SL

Vérifier le câblage des composants suivants :

  • Le module BSCM Modbus SL/ULP.

  • Le concentrateur Modbus SL.

Le module BSCM Modbus SL/ULP présente des paramètres Modbus différents des paramètres du client Modbus

Vérifier que le module BSCM Modbus SL/ULP est configuré avec les mêmes paramètres que le client Modbus.

 

Module BSCM Modbus SL/ULP non opérationnel

Remplacer le module BSCM Modbus SL/ULP. Se reporter à l’état du voyant ULP.

Aucun des modules BSCM Modbus SL/ULP connectés au même concentrateur Modbus SL ne communique avec le client Modbus.

Concentrateur Modbus SL non opérationnel

Remplacer le concentrateur Modbus SL.

Aucune donnée en provenance du déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7.

Câblage incorrect entre le module BSCM Modbus SL/ULP et le déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7

Vérifier le câblage entre le module BSCM Modbus SL/ULP et le déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7.

NOTE: Vérifier le code d’erreur envoyé par le module BSCM Modbus SL/ULP. Se reporter à DOCA0213•• ComPacT NSX - Guide de communication Modbus.

La communication ULP ne fonctionne pas

Indication

Cause probable

Vérifications ou réparations

Les modules ULP ne communiquent pas avec le module BSCM Modbus SL/ULP.

Le module BSCM Modbus SL/ULP n’est pas alimenté

Vérifier l’alimentation du module BSCM Modbus SL/ULP

Câblage incorrect

Vérifier le câblage des composants suivants :

  • Le module BSCM Modbus SL/ULP.

  • Les disjoncteurs ComPacT NSX.

  • Le cordon NSX.

  • Les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7.

Module BSCM Modbus SL/ULP non opérationnel

Remplacer le module BSCM Modbus SL/ULP. Se reporter à l’état du voyant ULP.

Cordon NSX non opérationnel

Remplacer le cordon NSX.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?