Solución de problemas
Introducción
En las tablas siguientes se describen las operaciones de solución de problemas, con las verificaciones o las reparaciones que tienen que llevarse a cabo según las causas probables del funcionamiento defectuoso indicado. Se clasifican en los siguientes tipos de eventos:
-
Disparos repetitivos
-
El interruptor automático accionado manualmente no puede cerrarse
-
El interruptor automático accionado por motor no puede cerrarse
-
Los contactos indicadores no funcionan
-
La comunicación Modbus SL no funciona
-
La comunicación ULP no funciona
-
Pantallas de defecto MicroLogic 5, 6 y 7
Disparos repetitivos
|
Indicación |
Posible causa |
Verificaciones o reparaciones |
|---|---|---|
|
SD |
Tensión de alimentación de la bobina de disparo por falta de tensión MN demasiado baja o sometida a variaciones importantes |
Verifique la fuente de alimentación de la bobina (por ejemplo, una fuente que alimenta motores con potencias nominales altas puede ser inestable). En tal caso, conecte la bobina a una alimentación segura o estable. |
|
Tensión de alimentación en una bobina de disparo por emisión de corriente MX aplicada de forma imprevista |
Verifique que la conexión de la bobina sea correcta de acuerdo con el esquema de instalación. |
|
|
SD, SDE |
Temperatura de funcionamiento demasiado elevada |
Verifique la ventilación del cuadro y la temperatura del local. |
|
SD, SDE, SDV Indicador de fallo por diferencial (MicroLogic 4) Información en la pantalla (MicroLogic 7) Botón R en la posición hacia fuera VigiPacT Add-on (MicroLogic 5 y 6 con VigiPacT Add-on) |
Ajuste inadecuado de protección de diferencial (MicroLogic 4 y 7 o VigiPacT Add-on) |
Verifique el valor de la corriente de fuga natural. En función de los resultados:
|
|
Fallo de aislamiento transitorio en la instalación |
Verifique si el defecto de aislamiento coincide con la puesta en marcha de un equipo. En función de los resultados:
|
|
|
SD, SDE Pantalla (disponible solo en MicroLogic 5, 6 y 7) |
Temperatura de funcionamiento demasiado elevada |
Verifique la ventilación del cuadro y la temperatura del local. |
El interruptor automático accionado manualmente no puede cerrarse
|
Indicación |
Posible causa |
Verificaciones o reparaciones |
|---|---|---|
|
SD |
Bobina de disparo por emisión de corriente MX alimentada Bobina de disparo por falta de tensión MN alimentada |
Verifique que la conexión de la bobina sea correcta de acuerdo con el esquema de instalación. |
|
OF |
Interruptor automático enclavado |
Verifique el esquema de instalación y de enclavamiento (mecánico o eléctrico) de los dos interruptores automáticos. |
El interruptor automático accionado por motor no puede cerrarse
|
Indicación |
Posible causa |
Verificaciones o reparaciones |
|---|---|---|
|
OF indica que el disyuntor permanece abierto. |
Orden de cierre no operativa |
Verifique la posición Auto del selector en la parte frontal del interruptor automático. Verifique también:
|
|
El comando remoto no se ejecuta y el sistema devuelve un código de error del módulo BSCM Modbus SL/ULP. |
Consulte el código de error devuelto que se describe en DOCA0213••, ComPacT NSX - Guía de comunicación Modbus. |
Depende del código de error. |
|
Mecanismo del motor de comunicación no disponible |
Conexión incorrecta entre el módulo BSCM Modbus SL/ULP y el mecanismo del motor de comunicación |
Compruebe y conecte correctamente el módulo BSCM Modbus SL/ULP al mecanismo del motor de comunicación. |
|
El mecanismo del motor de comunicación no funciona |
Sustituya el mecanismo del motor de comunicación. |
Los contactos indicadores no funcionan
Pantallas de fallo MicroLogic 5, 6 y 7
La siguiente tabla muestra las comprobaciones o reparaciones que se deben realizar según las pantallas de fallo MicroLogic 5, 6 y 7. Para obtener más información, consulte https://www.se.com/ww/en/download/document/DOCA0141EN/DOCA0188•• ComPacT NSX MicroLogic 5/6/7 Unidades de control electrónico - Guía del usuario.
|
Indicación |
Posible causa |
Verificaciones o reparaciones |
||
|---|---|---|---|---|
|
Pantalla y |
Fallo grave detectado en la unidad de disparo MicroLogic: la unidad de disparo ya no proporciona protección. |
Proceda urgentemente a cambiar la unidad de control. El interruptor automático no se puede rearmar. |
||
|
Pantalla |
Fallo detectado en la unidad de disparo MicroLogic |
Proceda a cambiar la unidad de control durante la próxima visita de mantenimiento. El interruptor automático todavía es apto para la protección. |
||
|
Pantalla |
Restablecimiento de una alarma de enclavamiento no realizado en el módulo SDx |
Verifique la causa de la alarma y utilice el botón OK para efectuar el restablecimiento. |
||
La comunicación Modbus SL no funciona
|
Indicación |
Posible causa |
Verificaciones o reparaciones |
|---|---|---|
|
Varios servidores Modbus no se comunican con el cliente |
Más de un servidor Modbus tiene la misma dirección Modbus. |
Configure cada servidor Modbus con una dirección Modbus única. |
|
El módulo BSCM Modbus SL/ULP no se está comunicando con el cliente Modbus. |
El módulo BSCM Modbus SL/ULP no está activado |
Compruebe la fuente de alimentación del módulo BSCM Modbus SL/ULP. |
|
Cableado incorrecto entre el módulo BSCM Modbus SL/ULP y el hub Modbus SL |
Compruebe el cableado de:
|
|
|
Módulo BSCM Modbus SL/ULP con parámetros de Modbus diferentes a los del cliente Modbus. |
Compruebe que el módulo BSCM Modbus SL/ULP tenga los mismos parámetros que el cliente Modbus. |
|
|
El módulo BSCM Modbus SL/ULP no funciona |
Reemplace el módulo BSCM Modbus SL/ULP. Consulte el estado del LED ULP. |
|
|
Ninguno de los módulos BSCM Modbus SL/ULP conectados al mismo hub Modbus SL se comunican con el cliente Modbus. |
El hub Modbus SL no funciona |
Reemplace el hub Modbus SL. |
|
No hay datos de la unidad de disparo MicroLogic 5, 6 o 7 disponibles. |
Cableado incorrecto entre el módulo BSCM Modbus SL/ULP y la unidad de disparo MicroLogic 5, 6 o 7 |
Compruebe el cableado entre el módulo BSCM Modbus SL/ULP y la unidad de disparo MicroLogic 5, 6 o 7. |
La comunicación ULP no funciona
|
Indicación |
Posible causa |
Verificaciones o reparaciones |
|---|---|---|
|
Los módulos ULP no se comunican con el módulo BSCM Modbus SL/ULP. |
El módulo BSCM Modbus SL/ULP no está activado |
Compruebe la fuente de alimentación del módulo BSCM Modbus SL/ULP. |
|
Cableado incorrecto |
Compruebe el cableado de: |
|
|
El módulo BSCM Modbus SL/ULP no funciona |
Reemplace el módulo BSCM Modbus SL/ULP. Consulte el estado del LED ULP. |
|
|
El cable NSX no funciona |
Reemplace el cable NSX. |