DOCA0187ES-03

Modos del módulo BSCM Modbus SL/ULP

Uso del módulo BSCM Modbus SL/ULP según la tensión del sistema

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
No conecte el módulo BSCM Modbus SL/ULP a la red de comunicación Modbus Serial Line si la tensión del sistema es superior a 480 V CA o 480 V CC.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  • Si la tensión del sistema es inferior a 480 V CA o 480 V CC, puede utilizar el módulo BSCM Modbus SL/ULP en los siguientes modos:

    • Modo de solo Modbus SL

    • Modo de solo ULP

    • Modo Modbus SL y ULP

  • Si la tensión del sistema es superior a 480 V CA o 480 V CC, e inferior o igual a 690 V CA o 690 V CC, utilice el módulo BSCM Modbus SL/ULP en modo de solo ULP con el cable NSX.

Modo de solo BSCM Modbus SL

En el modo de solo Modbus SL, el módulo BSCM Modbus SL/ULP se utiliza para conectar el interruptor automático ComPacT NSX a la red de comunicación Modbus Serial Line con un hub Modbus SL cuya referencia comercial es LV434224. Para leer el estado de SD en el módulo BSCM Modbus SL/ULP, utilice el contacto auxiliar SD para el módulo BSCM Modbus SL/ULP cuya referencia comercial es LV434210.

La siguiente figura ilustra un ejemplo del módulo BSCM Modbus SL/ULP en modo de solo Modbus SL.

  1. Cliente Modbus TCP

  2. Cable Ethernet

  3. Hub Modbus SL (LV434224)

  4. Cable Modbus SL (LV434221, LV434222 o LV434223)

  5. Módulo BSCM Modbus SL/ULP (LV434220)

  6. MicroLogic Unidad de control 5, 6 o 7

  7. Contacto auxiliar SD para módulo BSCM Modbus SL/ULP (LV434210)

  8. Servidor de panel IFE Ethernet (LV434002)

Modo de solo BSCM ULP

En el modo de solo ULP, el módulo BSCM Modbus SL/ULP se utiliza para conectar el interruptor automático ComPacT NSX a módulos ULP, como la interfaz de comunicación IFM o IFE, a través de la red de comunicación ULP con el cable NSX. Otros módulos ULP, como el módulo IO y la pantalla FDM121, también se puede conectar a la misma red de comunicación ULP.

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
  • Si la tensión del sistema es superior a 480 V CA o 480 V CC, e inferior o igual a 690 V CA o 690 V CC, el modo de solo ULP es el único modo del módulo BSCM Modbus SL/ULP permitido con un cable NSX aislado cuya referencia comercial es LV434204.
  • Está prohibido utilizar el módulo BSCM Modbus SL/ULP o el cable NSX aislado con tensiones del sistema superiores a 690 V CA o 690 V CC.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Se recomienda el modo de solo ULP para conectar interruptores automáticos enchufables o desmontables ComPacT NSX a una red de comunicación con una interfaz de comunicación IFM o IFE.

El módulo BSCM Modbus SL/ULP con referencia comercial LV434220 en el modo de solo ULP reemplaza al módulo BSCM cuya referencia comercial es LV434205. Las características específicas del módulo BSCM cuya referencia comercial es LV434205 se detallan en los apéndices.

La siguiente figura ilustra un ejemplo del módulo BSCM Modbus SL/ULP en modo de solo ULP.

  1. Cliente Modbus TCP

  2. Cable Ethernet

  3. Interfaz IFE Ethernet para un interruptor automático (LV434001) o servidor de panel IFE Ethernet (LV434002)

  4. Módulo BSCM Modbus SL/ULP (LV434220)

  5. MicroLogic Unidad de control 5, 6 o 7

  6. Cable NSX (LV434200, LV434201, LV434202 o LV434204)

  7. Cable ULP (LV434195, LV434196, LV434197 o LV434198)

  8. Módulo IO (LV434063)

  9. Pantalla FDM121 (TRV00121)

Modo BSCM Modbus SL y ULP

En el modo Modbus SL y ULP, el módulo BSCM Modbus SL/ULP se utiliza para conectar el interruptor automático ComPacT NSX a:

  • La red de comunicación Modbus Serial Line a través de un hub Modbus SL

  • Los módulos ULP, como el IO módulo 1, el módulo IO 2y la pantalla FDM121, con el cable NSX

NOTA: La conexión a una interfaz de comunicación IFM o IFE utilizada como módulo ULP no es posible en este modo. Si se conecta a una interfaz de comunicación IFM o IFE como un módulo ULP, la conexión Modbus a través del hub Modbus SL dejará de estar operativa.
La potencia del módulo BSCM Modbus SL/ULP a los módulos ULP conectados y a la unidad de disparo MicroLogic 5, 6 o 7 la proporciona el hub Modbus SL. El hub Modbus SL se puede alimentar directamente a través del conector del bornero o del conector de apilado.

La siguiente figura ilustra un ejemplo del módulo BSCM Modbus SL/ULP en modo Modbus SL y ULP.

  1. Cliente Modbus TCP

  2. Cable Ethernet

  3. Hub Modbus SL (LV434224)

  4. Cable Modbus SL (LV434221, LV434222 o LV434223)

  5. Módulo BSCM Modbus SL/ULP (LV434220)

  6. MicroLogic Unidad de control 5, 6 o 7

  7. Cable NSX (LV434200, LV434201, LV434202 o LV434204)

  8. Servidor de panel IFE Ethernet (LV434002)

  9. Cable ULP (LV434195, LV434196, LV434197 o LV434198)

  10. Módulo IO (LV434063)

  11. Pantalla FDM121 (TRV00121)

Módulo BSCM Modbus SL/ULP y mecanismo del motor de comunicación

Si el interruptor automático ComPacT NSX está equipado con un mecanismo del motor de comunicación, el módulo BSCM Modbus SL/ULP es obligatorio para permitir la conexión del mecanismo del motor a una red de comunicación.

Si el módulo BSCM Modbus SL/ULP está en el modo de solo Modbus SL, el contacto auxiliar SD para el módulo BSCM Modbus SL/ULP es obligatorio al proporcionar el estado SD al mecanismo del motor de comunicación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?