Modes du module BSCM Modbus SL/ULP
Utilisation du module BSCM Modbus SL/ULP en fonction de la tension du système
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC
ÉLECTRIQUE
Ne connectez pas le module BSCM Modbus SL/ULP au réseau de communication Modbus Serial Line lorsque
la tension du système est supérieure à 480 VCA ou 480 VCC.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
-
Lorsque la tension du système est inférieure à 480 VCA ou 480 VCC, vous pouvez utiliser le module BSCM Modbus SL/ULP dans les modes suivants :
-
Mode Modbus SL seul
-
Mode ULP seul
-
Mode Modbus SL et ULP
-
-
Lorsque la tension du système est supérieure à 480 VCA ou 480 VCC et inférieure ou égale à 690 VCA ou 690 VCC, utilisez le module BSCM Modbus SL/ULP en mode ULP seul, avec le cordon NSX isolé.
BSCM en mode Modbus SL seul
En mode Modbus SL seul, le module BSCM Modbus SL/ULP permet de connecter le disjoncteur ComPacT NSX au réseau de communication Modbus Serial Line à l'aide d'un concentrateur Modbus SL de référence commerciale LV434224. Pour lire l'état SD sur le module BSCM Modbus SL/ULP, utilisez le contact auxiliaire SD pour module BSCM Modbus SL/ULP de référence commerciale LV434210.
La figure ci-après illustre un module BSCM Modbus SL/ULP en mode Modbus SL seul.
BSCM en mode ULP seul
En mode ULP seul, le module BSCM Modbus SL/ULP permet de connecter le disjoncteur ComPacT NSX à des modules ULP tels qu'une interface de communication IFM ou IFE via le réseau de communication ULP à l'aide d'un cordon NSX. D'autres modules ULP (IO et afficheur FDM121 notamment) peuvent également être connectés au même réseau de communication ULP.
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC
ÉLECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Le mode ULP seul est recommandé pour connecter des disjoncteurs ComPacT NSX embrochables ou débrochables à un réseau de communication, en utilisant une interface de communication IFM ou IFE.
Le module BSCM Modbus SL/ULP de référence commerciale LV434220 en mode ULP seul remplace le module BSCM de référence commerciale LV434205. Les caractéristiques spécifiques du module BSCM de référence commerciale LV434205 sont détaillées dans les annexes.
La figure ci-après illustre un module BSCM Modbus SL/ULP en mode ULP seul.
-
Client Modbus TCP
-
Câble Ethernet
-
Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur (LV434001) ou serveur de tableau Ethernet IFE (LV434002)
-
Module BSCM Modbus SL/ULP (LV434220)
-
Déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7
-
Cordon NSX (LV434200, LV434201, LV434202 ou LV434204)
-
Cordon ULP (LV434195, LV434196, LV434197 ou LV434198)
-
Module IO (LV434063)
-
Afficheur FDM121 (TRV00121)
BSCM en mode Modbus SL et ULP
En mode Modbus SL et ULP, le module BSCM Modbus SL/ULP permet de connecter le disjoncteur ComPacT NSX aux éléments suivants :
-
Le réseau de communication Modbus Serial Line, via un concentrateur Modbus SL
-
Des modules ULP tels que module IO 1, module IO 2 ou afficheur FDM121, via le cordon NSX
La figure ci-après montre un module BSCM Modbus SL/ULP en mode Modbus SL et ULP.
-
Client Modbus TCP
-
Câble Ethernet
-
Concentrateur Modbus SL (LV434224)
-
Cordon Modbus SL (LV434221, LV434222 ou LV434223)
-
Module BSCM Modbus SL/ULP (LV434220)
-
Déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7
-
Cordon NSX (LV434200, LV434201, LV434202 ou LV434204)
-
Serveur de tableau Ethernet IFE (LV434002)
-
Cordon ULP (LV434195, LV434196, LV434197 ou LV434198)
-
Module IO (LV434063)
-
Afficheur FDM121 (TRV00121)
Module BSCM Modbus SL/ULP et commande électrique communicante
Lorsque le disjoncteur ComPacT NSX est équipé d'une commande électrique communicante, le module BSCM Modbus SL/ULP est obligatoire pour permettre la connexion de la commande électrique à un réseau de communication.
Si le module BSCM Modbus SL/ULP lest en mode Modbus SL seul, le contact auxiliaire SD pour module BSCM Modbus SL/ULP est obligatoire pour fournir l'état SD à la commande électrique communicante.
DANGER