990-5452L-012

Basculer l'ASI du mode normal au mode bypass statique demandé

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Contrôle > Mode de fonctionnement.
  2. Appuyez sur le bouton Transférer vers le bypass statique demandé.
    NOTE: Si les conditions relatives à l'exécution d'un transfert ne sont pas réunies, le bouton est grisé.
  3. Vérifiez que le Mode de fonctionnement de l'ASI est passé à Bypass statique demandé.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?