990-5452N-006

Transferir el SAI de funcionamiento normal a funcionamiento en derivación estática solicitada

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Control > Modo de funcionamiento.
  2. Pulse el botón Transferencia a derivación estática solicitada.
    NOTA: Si no se cumplen las condiciones para realizar una transferencia, el botón estará atenuado.
  3. Asegúrese de que el Modo de funcionamiento del SAI haya cambiado a Derivación estática solicitada.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?