EIO0000005726.00

Anbringen der VESA-Montageplatte

HINWEIS
BESCHÄDIGUNG VON GERÄTEN
Üben Sie nicht mehr Drehmoment als angegeben aus.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
  1. Legen Sie das Gerät mit der Anzeige nach unten auf eine saubere, ebene Oberfläche.
  2. Entfernen Sie die vier Schrauben auf der Rückseite.

    M3-Schrauben, Länge: 30 mm (1,18 in)

  3. Richten Sie die Schraubenlöcher der VESA-Montageplatte an den Schraubenlöchern des BOX-Moduls aus, und befestigen Sie die Platte mit den vier mitgelieferten Schrauben.

    M3 Schraube, Länge: 39 mm (1,53 in)

    HINWEIS:
    • Bitte verwenden Sie die richtigen Schrauben.

    • Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,5 N•m (4,4 lb-in).

Montage/Entfernen des Produkts am/vom Monitorarm

Verwenden Sie die vier M4-Schrauben, um das Produkt an einem handelsüblichen Monitorarm oder Wandmontageadapter zu befestigen.

  1. Schraubenlöcher für VESA-Montage

  • Die effektive Gewindetiefe der Schraubenlöcher auf der VESA-Montageplatte beträgt 10 mm (0,39 in) oder weniger.

  • Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 1,0 N•m (8,9 lb-in). Bitte prüfen Sie die angegebenen Drehmomentwerte für den von Ihnen verwendeten Arm oder Adapter und ziehen Sie die Schrauben mit dem entsprechenden Drehmoment an.

VORSICHT
GEFAHR VON VERLETZUNGEN, GERÄTESCHÄDEN
  • Lassen Sie das Produkt nicht fallen, wenn Sie es am Monitorarm oder am Wandmontageadapter anbringen oder abnehmen.
  • Stützen Sie das Produkt beim Ein- und Ausbau mit beiden Händen fest ab.
  • Vergewissern Sie sich regelmäßig, dass alle Schrauben und Halterungen fest angezogen sind.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?