Fixation de la plaque de montage VESA
| AVIS |
|---|
|
RISQUE DE DETERIORATION DU MATERIEL
N'exercez pas un couple supérieur à
celui indiqué.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
- Placez le produit sur une surface de niveau plane, l'écran d'affichage étant orienté vers le bas.
- Retirez les quatre vis situées à l'arrière.
- Alignez les trous de vis de la plaque de montage VESA avec les trous de vis du module BOX, puis fixez la plaque à l'aide des quatre vis incluses dans l'emballage.
Montage/démontage du produit sur le bras du moniteur
Utilisez les quatre vis M4 pour fixer le produit au bras du moniteur ou à l'adaptateur de montage mural disponible dans le commerce.
-
La profondeur effective des trous de vis de la plaque de montage VESA est de 10 mm (0,39 in) ou moins.
-
Le couple maximum est de 1,0 N•m (8,9 lb-in). Veuillez vérifier les valeurs de couple spécifiées pour le bras ou l'adaptateur que vous utilisez, et serrez les vis au couple approprié.
ATTENTION |
|---|
|
RISQUE DE BLESSURES OU DE DOMMAGES MATERIELS
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
ATTENTION