EIO0000005729.00

安装 VESA 安装板

注意
设备损坏
施加的扭矩切勿超过规定值。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  1. 将产品放置在干净且水平的表面上,使屏幕朝下。
  2. 拆除背面的四个螺钉。

    M3 螺钉,长度: 30 mm (1.18 in)

  3. 将 VESA 安装板上的螺钉孔与 BOX 模块上的螺钉孔对齐,然后使用包装中的四颗螺钉固定安装板。

    M3 螺钉,长度: 39 mm (1.53 in)

    注:
    • 请使用正确的螺钉。

    • 需要 0.5 N•m (4.4 lb-in) 的力矩。

在显示器支架上安装/拆卸产品

使用四个 M4 螺钉将产品固定到市售的显示器支架或壁挂适配器上。

  1. VESA 安装螺钉孔

  • VESA 安装板上螺钉孔的有效螺纹深度为 10 mm (0.39 in) 或更小。

  • 最大拧紧力矩为 1.0 N•m (8.9 lb-in)。请检查所用支架或适配器的指定力矩值,并将螺钉拧紧至适当的力矩。

小心
拆装风险,设备损坏
  • 在显示器支架或壁挂适配器上安装或拆卸产品时,请勿掉落产品。
  • 安装或拆卸产品时,请用双手牢牢支撑产品。
  • 请定期确认所有螺钉和安装支架均已牢牢固定。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?