EIO0000005727.00

Colocación de la placa de montaje VESA

AVISO
DAÑOS MATERIALES
No supere el par de apriete especificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  1. Coloque el producto sobre una superficie limpia y nivelada con la pantalla hacia abajo.
  2. Retire los cuatro tornillos de la parte posterior.

    Tornillos M3, longitud: 30 mm (1,18 in)

  3. Alinee los orificios de los tornillos de la placa de montaje VESA con los orificios de los tornillos del módulo BOX y, a continuación, fije la placa con los cuatro tornillos incluidos en el paquete.

    Tornillo M3, longitud: 39 mm (1,53 in)

    NOTA:
    • Utilice los tornillos correctos.

    • El par de apriete necesario es de 0,5 N•m (4,4 lb-in).

Montaje/Desmontaje del producto en el brazo del monitor

Utilice los cuatro tornillos M4 para fijar el producto al brazo para monitor o al adaptador de montaje en pared disponible comercialmente.

  1. Orificios de tornillos para montaje VESA

  • La profundidad efectiva de la rosca de los orificios de los tornillos en la placa de montaje VESA es de 10 mm (0,39 in) o menos.

  • El par de apriete máximo es de 1,0 N•m (8,9 lb-in). Verifique los valores de par especificados para el brazo o adaptador que utilice y apriete los tornillos con el par adecuado.

ATENCIÓN
RIESGO DE LESIONES Y DAÑOS AL EQUIPO
  • No deje caer el producto al instalarlo o retirarlo del brazo para monitor o del adaptador para montaje en pared.
  • Sujete firmemente el producto con ambas manos al instalarlo o retirarlo.
  • Confirme periódicamente que todos los tornillos y soportes de montaje estén firmemente asegurados.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?