EIO0000005729.00

更改密码

本节介绍如何在使用密码进行身份验证时更改密码。

注: 如果您未使用密码并想要更改为使用密码,请重置密码设置。请参阅 复位密码
  1. 登录 System Settings
    注: 有关如何访问 System Settings 的说明,请参阅 如何显示 System Settings
  2. 从菜单中选择 Security > Password
  3. 输入登录用户的当前密码。
  4. 输入新密码并触摸 Register 按钮。
    注:
    • 密码长度至少应为 8 个字符,且至少包含一个大写字母、一个小写字母、一个数字和一个特殊字符。

    • 如果不想使用密码验证,请选择 Do not use password。如果除管理员账户外还创建了其他用户账户,请先删除该用户账户。您可以从菜单中选择 Security > User Account 删除用户账户。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?