EIO0000005727.00

Cambiar la contraseña

Esta sección describe cómo cambiar la contraseña cuando se está utilizando para la autenticación.

NOTA: Si no está utilizando una contraseña y desea cambiar a una contraseña, restablezca la configuración de la contraseña. Consulte Restablecer contraseña.
  1. Inicie sesión en System Settings.
    NOTA: Para obtener instrucciones sobre cómo acceder a System Settings, consulte Cómo mostrar System Settings.
  2. En el menú, seleccione Security > Password.
  3. Ingrese la contraseña actual del usuario que ha iniciado sesión.
  4. Introduzca la nueva contraseña y presione el botón Register.
    NOTA:
    • Las contraseñas deben tener al menos 8 caracteres e incluir al menos una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y un carácter especial.

    • Si no desea utilizar la autenticación por contraseña, seleccione Do not use password. Si creó otra cuenta de usuario además de la cuenta de administrador, elimine esa cuenta primero. Puede eliminar la cuenta de usuario seleccionando Security > User Account en el menú.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?