EIO0000005726.00

Passwort ändern

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie das Passwort ändern, wenn es zur Authentifizierung verwendet wird.

HINWEIS: Wenn Sie kein Passwort verwenden und eines verwenden möchten, setzen Sie die Passworteinstellungen zurück. Informationen hierzu finden Sie unter Passwort zurücksetzen.
  1. Melden Sie sich bei System Settings an.
    HINWEIS: Anweisungen für den Zugriff auf System Settings finden Sie unter Anzeigen der System Settings.
  2. Wählen Sie im Menü die Optionen Security > Password.
  3. Geben Sie das aktuelle Passwort für den angemeldeten Benutzer ein.
  4. Geben Sie das neue Passwort ein und berühren Sie die Schaltfläche Register.
    HINWEIS:
    • Das Passwort muss aus mindestens 8 Zeichen bestehen und mindestens einen Groß- und einen Kleinbuchstaben sowie eine Ziffer und ein Sonderzeichen enthalten.

    • Wenn Sie die Passwortauthentifizierung nicht verwenden möchten, wählen Sie Do not use password. Wenn Sie neben dem Administratorkonto ein weiteres Benutzerkonto erstellt haben, löschen Sie zuerst dieses Benutzerkonto. Sie können das Benutzerkonto durch Auwahl von Security > User Account im Menü löschen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?