EIO0000005729.00

Ethernet

配置网络设置。只有管理员账户才能执行此功能。

功能

说明

IP Mode

ManualAutoDisable 中选择。

ETH1 的默认值: Manual

ETH2 的默认值: Disable

IP Address

IP Mode 选择为 Manual 时,设置 IP 地址。

ETH1 的默认值: 192.168.1.80

注: 设置 IP 地址,使 ETH1/ETH2 位于不同网段 (IP 地址的网络部分)。
Subnet Mask

IP Mode 选择为 Manual 时,设置子网掩码。

ETH1 的默认值: 255.255.255.0

Default Gateway

IP Mode 选择为 Manual 时,设置默认网关。

DNS Settings

选择 DNS 服务器的指定方式, ManualAuto

ETH1 的默认值: Manual

Speed & duplex

选择通讯设置。

  • Auto negotiation(缺省)

  • 100Base Full duplex

  • 100Base Half duplex

  • 10Base Full duplex

  • 10Base Half duplex

MAC address

显示 MAC 地址。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?