EIO0000005727.00

Ethernet

Configure los ajustes de red. Sólo una cuenta de administrador puede realizar esta función.

Función

Descripción

IP Mode

Seleccione entre Manual, Auto, o Disable.

Valor predeterminado de ETH1: Manual

Valor predeterminado de ETH2: Disable

IP Address

Configure la dirección IP cuando seleccione Manual para IP Mode.

Valor predeterminado de ETH1: 192.168.1.80

NOTA: Configure las direcciones IP de manera que ETH1/ETH2 estén en segmentos diferentes (partes distintas de red de las direcciones IP).
Subnet Mask

Configure la máscara de subred cuando seleccione Manual para IP Mode.

Valor predeterminado de ETH1: 255.255.255.0

Default Gateway

Configure la puerta de enlace predeterminada cuando seleccione Manual para IP Mode.

DNS Settings

Seleccione cómo se especifica el servidor DNS, Manual o Auto.

Valor predeterminado de ETH1: Manual

Speed & duplex

Seleccione los ajustes de comunicación.

  • Auto negotiation (conf. por defecto)

  • 100Base Full duplex

  • 100Base Half duplex

  • 10Base Full duplex

  • 10Base Half duplex

MAC address

La dirección MAC se muestra.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?