EIO0000005726.00

Ethernet

Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen. Diese Funktion kann nur über ein Administratorkonto ausgeführt werden.

Funktion

Beschreibung

IP Mode

Wählen Sie Manual, Auto oder Disable.

Voreinstellung von ETH1: Manual

Voreinstellung von ETH2: Disable

IP Address

Stellen Sie die IP-Adresse ein, wenn Sie für IP Mode die Option Manual auswählen.

Voreinstellung von ETH1: 192.168.1.80

HINWEIS: Stellen Sie die IP-Adressen so ein, dass ETH1/ETH2 auf verschiedenen Segmenten (Netzwerkteilen der IP-Adressen) liegen.
Subnet Mask

Legen Sie die Subnetzmaske fest, wenn Sie für IP Mode die Option Manual auswählen.

Voreinstellung von ETH1: 255.255.255.0

Default Gateway

Legen Sie das Standard-Gateway fest, wenn Sie für IP Mode die Option Manual auswählen.

DNS Settings

Wählen Sie, wie der DNS-Server festgelegt werden soll: Manual oder Auto.

Voreinstellung von ETH1: Manual

Speed & duplex

Wählen Sie die Kommunikationseinstellungen.

  • Auto negotiation (Standard)

  • 100Base Full duplex

  • 100Base Half duplex

  • 10Base Full duplex

  • 10Base Half duplex

MAC address

Die MAC-Adresse wird angezeigt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?