EIO0000005725.00

Ethernet

Configurer les paramètres réseau. Seul un compte administrateur peut exécuter cette fonction.

Fonction

Description

IP Mode

Sélectionnez Manual, Auto, ou Disable.

Valeur par défaut d'ETH1 : Manual

Valeur par défaut d'ETH2 : Disable

IP Address

Définissez l'adresse IP lorsque vous sélectionnez Manual pour le IP Mode.

Valeur par défaut d'ETH1 : 192.168.1.80

NOTE: Définissez les adresses IP de manière à ce que ETH1/ETH2 se trouvent sur des segments différents (parties réseau des adresses IP).
Subnet Mask

Définissez le masque de sous-réseau lorsque vous sélectionnez Manual pour le IP Mode.

Valeur par défaut d'ETH1 : 255.255.255.0

Default Gateway

Définissez la passerelle par défaut lorsque vous sélectionnez Manual pour le IP Mode.

DNS Settings

Sélectionnez le mode de spécification du serveur DNS : Manual ou Auto.

Valeur par défaut d'ETH1 : Manual

Speed & duplex

Sélectionnez les paramètres de communication.

  • Auto negotiation (par défaut)

  • 100Base Full duplex

  • 100Base Half duplex

  • 10Base Full duplex

  • 10Base Half duplex

MAC address

L'adresse MAC s'affiche.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?