EIO0000005729.00

如何连接 DC 电源线

直流电源连接器:弹簧夹型端子块

+ 12...24 Vdc
- 0 Vdc
FG 功能接地 (将 FG 端子正确连接到接地端。)

连接步骤

  1. 请确认电源线没有连接到电源上。
  2. 请确认额定电压并移走 DC 电源连接器上的 "DC24V"标签。
  3. 请用一个小一字螺丝刀压住打开按键,以打开想要的引脚端口。
  4. 将每线电源线插入到对应的孔内。请松开打开按键将导线固定到位。
    注:
    • 使用绞合线时,不要与邻近的电线短路。

    • 请勿焊接电缆连接线。

    1. 电源线

    2. 打开按钮

    3. 螺钉

  5. 插入全部三条电源线后,将 DC 电源接头插回本产品。
  6. 拧紧连接器两侧的螺钉以将其固定。
    注: 需要 0.3 N•m (2.7 lb-in) 的力矩。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?