EIO0000005725.00

Raccordement du cordon d'alimentation CC

Connecteur d'alimentation CC : Borniers à ressort

+ 12...24 Vcc
- 0 Vcc
FG Terre fonctionnelle (connecter la borne FG correctement à la terre.)

Procédure de branchement

  1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas branché sur l'alimentation.
  2. Vérifiez la tension nominale et enlevez l'autocollant « DC24V » du connecteur d'alimentation CC.
  3. Appuyez sur le bouton d'ouverture à l'aide d'un petit tournevis plat pour ouvrir le trou de broche désiré.
  4. Insérez chaque fil du cordon d'alimentation dans son trou correspondant. Relâchez le bouton d'ouverture afin de pincer le fil en place.
    NOTE:
    • Lors de l'utilisation d'un fil multibrin, ne le court-circuitez pas avec les fils avoisinants.

    • Ne soudez pas la connexion du câble.

    1. Cordon d'alimentation

    2. Bouton d'ouverture

    3. Vis

  5. Après avoir inséré les trois fils du cordon d'alimentation, insérez le connecteur d'alimentation CC dans le connecteur d'alimentation sur le produit.
  6. Serrez les vis des deux côtés du connecteur pour le fixer.
    NOTE: Le couple nécessaire est de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?