EIO0000005727.00

Cómo conectar el cable de alimentación CC

Conector de alimentación de CC: Bloques de terminales de resortes

+ 12...24 Vcc
- 0 Vcc
FG Puesta a tierra funcional (Conecte el terminal FG a tierra de manera correcta.)

Procedimiento de conexión

  1. Confirme que el cable de alimentación no está conectado a la fuente de alimentación.
  2. Compruebe la tensión nominal y retire la etiqueta "DC24V" del conector de alimentación de CC.
  3. Presione el botón de apertura usando un pequeño destornillador plano para abrir el agujero deseado.
  4. Introduzca cada uno de los hilos del cable de alimentación en el agujero correspondiente. Suelte el botón de apertura para sujetar el hilo en el lugar.
    NOTA:
    • Cuando use un cable trenzado, asegúrese de que no haga cortocircuito con cables adyacentes.

    • No suelde la conexión de los cables.

    1. Cable de alimentación

    2. Botón de apertura

    3. Tornillo

  5. Después de introducir los tres hilos del cable de alimentación, introduzca el conector de alimentación de CC en el conector de alimentación de este producto.
  6. Apriete los tornillos a ambos lados del conector para fijarlo.
    NOTA: El par de apriete necesario es de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?