EIO0000005726.00

Anschluss des Gleichstromkabels

DC-Netzanschluss: Federspann-Klemmleisten

+ 12...24 Vdc
- 0 Vdc
Gehäuseerde Funktionserde (Verbinden Sie die Gehäuseerdeklemme ordnungsgemäß mit der Erde.)

Anschlussverfahren

  1. Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel nicht an das Stromnetz angeschlossen ist.
  2. Überprüfen Sie die Nennspannung und entfernen Sie den “DC24V”-Aufkleber vom Gleichstrom-Netzstecker.
  3. Drücken Sie den Öffnungsknopf mit einem kleinen, flachen Schraubenzieher, um das gewünschte Steckloch zu öffnen.
  4. Führen Sie die einzelnen Kabeldrähte in ihre jeweiligen Halterungen ein. Lassen Sie den Öffnungsknopf los, um den Draht jeweils festzuklemmen.
    HINWEIS:
    • Bei Verwendung von Litzendraht ist darauf zu achten, dass kein Kurzschluss mit benachbarten Drähten entsteht.

    • Verlöten Sie diesen Kabelanschluss nicht.

    1. Netzkabel

    2. Öffnungsknopf

    3. Schraube

  5. Wenn alle drei Netzkabeldrähte eingeführt sind, führen Sie den Gleichstrom-Steckverbinder in den Netzanschluss dieses Produkts.
  6. Ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten des Steckers fest, um ihn zu sichern.
    HINWEIS: Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,3 N•m (2,7 lb-in).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?