EIO0000005729.00

Password

使用密码时

更改密码。有关说明,请参阅 更改密码

注: 如果超过 10 分钟未在屏幕上执行任何操作,则会自动注销并返回登录屏幕。

功能

说明

Use password/Do not use password

选择是否需要密码验证才能访问系统设置。

注:
  • 如果您将设置从不使用密码更改为使用密码,则需要重置密码。

  • 如果已注册标准用户帐户,则不能更改为 Do not use password。请先删除标准用户账户,然后更改设置。

Enter Administrator Name/Enter User Name

显示当前登录的用户名。如果要更改名称,请输入 4 至 100 个字符的名称。

Current Password

输入您当前使用的密码。

New Password/Confirm Password

输入新密码。请参阅密码要求。

Password Reset on Login Screen

如果启用,登录屏幕上将显示 "Can't login"。如果触摸它,则会显示密码重置屏幕。有关详细信息,请参阅 复位密码

默认: Enable

注: 如果禁用,则在忘记管理员密码时无法重置密码。请联系客户支持。在这种情况下,产品中的所有数据都将丢失。

密码要求

密码必须符合以下要求:

Number of characters

8 个字符或以上,100 个字符或以下

Types of characters

至少使用下列每种类型字符其中之一:

  • 大写字母 (A-Z)

  • 小写字母 (a-z)

  • 数字 (0-9)

  • 符号 (特殊字符):
    ! " # $ % & ' (撇号) ( ) * + , - ./ : ; < = > ?@ [ \ ] ^ _ `(重音符号) { | }~

不使用密码时

如果您想将不使用密码更改为使用密码,则需要重新设置密码。有关说明,请参阅 复位密码

要执行此功能,需要可选的 SD 卡和市售的 USB 存储设备。请准备使用 FAT、FAT32 或 exFAT 文件系统格式化的外部存储。

注: 重置密钥文件不能用于重置其他产品。请逐个对产品进行重置。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?