Password
Lorsque le mot de passe est utilisé
Modifiez votre mot de passe. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à Modifier le mot de passe.
|
Fonction |
Description |
|---|---|
| Use password/Do not use password |
Sélectionnez si l'authentification par mot de passe est requise pour accéder aux paramètres du système. NOTE:
|
| Enter Administrator Name/Enter User Name |
Le nom d'utilisateur actuellement connecté s'affiche. Si vous souhaitez modifier le nom, entrez-en un de 4 à 100 caractères. |
| Current Password |
Saisissez le mot de passe que vous utilisez actuellement. |
| New Password/Confirm Password |
Saisissez le nouveau mot de passe. Reportez-vous à la section Exigences en matière de mot de passe. |
| Password Reset on Login Screen |
Si cette option est activée, 'Can't login' s'affiche sur l'écran de connexion. Si vous le touchez, l'écran de réinitialisation du mot de passe s'affiche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Réinitialiser le mot de passe. Par défaut : Enable NOTE: Si elle est désactivée, vous ne pouvez pas réinitialiser
le mot de passe de l'administrateur si vous l'oubliez. Veuillez contacter
le service clientèle. Dans ce cas, toutes les données contenues
dans le produit seront perdues.
|
Règles concernant les mots de passe
Le mot de passe doit respecter les exigences suivantes :
| Number of characters |
8 caractères ou plus, 100 caractères ou moins |
| Types of characters |
Utilisez au moins un caractère de chacun des types suivants :
|
Lorsqu'un mot de passe n'est PAS utilisé
Si vous souhaitez passer de la non-utilisation à l'utilisation d'un mot de passe, vous devez réinitialiser votre mot de passe. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à Réinitialiser le mot de passe.
Pour exécuter cette fonction, une carte SD optionnelle et un périphérique de stockage USB disponible dans le commerce sont nécessaires. Préparez une mémoire externe formatée avec le système de fichiers FAT, FAT32 ou exFAT.