EIO0000005727.00

Password

Cuando se utiliza una contraseña

Cambie su contraseña. Para obtener instrucciones, consulte Cambiar la contraseña.

NOTA: Si no se realizan operaciones en la pantalla durante más de 10 minutos, se cerrará la sesión automáticamente y se volverá a la pantalla de inicio de sesión.

Función

Descripción

Use password/Do not use password

Seleccione si se requiere autenticación con contraseña para acceder a la configuración del sistema.

NOTA:
  • Si cambia la configuración de no utilizar una contraseña a utilizar una, deberá restablecer la contraseña.

  • Si se ha registrado una cuenta de usuario estándar, no se puede cambiar a Do not use password. Elimine primero la cuenta de usuario estándar y luego cambie la configuración.

Enter Administrator Name/Enter User Name

Se muestra el nombre de usuario conectado actualmente. Si desea cambiar el nombre, ingrese uno de 4 a 100 caracteres.

Current Password

Ingrese la contraseña que está utilizando actualmente.

New Password/Confirm Password

Introduzca la contraseña nueva. Consulte los requisitos de contraseña.

Password Reset on Login Screen

Si está habilitado, "Can't login" se muestra en la pantalla de inicio de sesión. Si lo toca, se muestra la pantalla de restablecimiento de contraseña. Para obtener información detallada, consulte Restablecer contraseña.

Conf. por defecto: Enable

NOTA: Si está deshabilitado, no podrá restablecer la contraseña de administrador si la olvida. Comuníquese con el servicio de atención al cliente. En este caso, se perderán todos los datos del producto.

Requisitos de contraseña

La contraseña debe cumplir los siguientes requisitos:

Number of characters

8 caracteres o más, 100 caracteres o menos

Types of characters

Utilice al menos uno de cada uno de los siguientes tipos de caracteres:

  • Letra mayúscula (de A-Z)

  • Letra minúscula (de a-z)

  • Número (0-9)

  • Símbolo (carácter especial):
    ! " # $ % & '(apóstrofe) ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ `(acento grave) { | } ~

Cuando NO se utiliza contraseña

Si desea cambiar de no usar una contraseña a usarla, deberá restablecer su contraseña. Para obtener instrucciones, consulte Restablecer contraseña.

Para realizar esta función, se requieren tanto una tarjeta SD opcional como un dispositivo de almacenamiento USB disponible comercialmente. Prepare un almacenamiento externo formateado con el sistema de archivos FAT, FAT32 o exFAT.

NOTA: El archivo de clave de restablecimiento no se puede usar para restablecer otros productos. Realice el restablecimiento producto por producto.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?