Wiederherstellung (Sicherung und Wiederherstellung)
Erstellt eine Sicherungskopie der Daten im Produkt auf einem externen Speicher. Sie können die Sicherungsdatei auch zur Wiederherstellung des Geräts verwenden.
Sicherungsspeicherungen (Backups) oder Wiederherstellungen können nur von Administratoren durchgeführt werden.
Für diese Funktion ist entweder eine optionale SD-Karte oder ein handelsübliches USB-Speichergerät erforderlich. Bereiten Sie für das Wiederherstellungsmedium ein dediziertes externes Speichergerät vor, das die folgenden Bedingungen erfüllt.
-
4 GB oder mehr freier Speicherplatz
-
Formatiert mit dem FAT-, FAT32- oder exFAT-Dateisystem
Erstellen von Wiederherstellungsmedien
- Melden Sie sich bei System Settings an.HINWEIS: Anweisungen für den Zugriff auf System Settings finden Sie unter Anzeigen der System Settings.
- Wählen Sie im Menü die Optionen System > Backup Restore.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche Execute. Das Produkt wird neu gestartet.
- Schließen Sie den externen Speicher an das Gerät an.
- Melden Sie sich zur Seite System Settings an. Wählen Sie im Menü die Optionen System > Backup Restore.
- Legen Sie ein Passwort für die Sicherung fest und wählen Sie den externen Speicher aus, auf dem die Sicherung gespeichert werden soll.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche Backup. Es wird eine Sicherungsdatei auf dem externen Speicher erstellt.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche Eject. Vergewissern Sie sich, dass die
entsprechende LED ausgeschaltet ist, und entfernen Sie dann den externen
Speicher vom Produkt.
Wiederherstellen des Produkts mit Wiederherstellungsmedien
- Verbinden Sie den externen Speicher, der über die Sicherungsdatei verfügt, mit dem Produkt.
- Melden Sie sich beim System Settings an. Wählen Sie im Menü die Optionen System > Backup Restore. (Entsprechend Schritte 1 bis 6 oben.)
- Tippen Sie auf die Schaltfläche Restore. Nach der Wiederherstellung wird das Produkt neu gestartet.
| HINWEIS |
|---|
|
DATENVERLUST
Schalten Sie die Stromversorgung während der
Sicherung oder Wiederherstellung nicht aus.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|