EIO0000005729.00

恢复 (备份和恢复)

将产品中的数据备份到外部存储。您还可以使用备份文件恢复产品。

只有管理员才能执行备份或恢复。

要执行此功能,需要可选的 SD 卡或市售的 USB 存储设备。对于恢复介质,请准备一个符合以下条件的专用外部存储设备。

  • 4 GB 或更多可用空间

  • 使用 FAT、FAT32 或 exFAT 文件系统格式化


创建恢复介质

  1. 登录 System Settings
    注: 有关如何访问 System Settings 的说明,请参阅 如何显示 System Settings
  2. 从菜单中选择 System > Backup Restore
  3. 触摸 Execute 按钮。产品重启。
  4. 将外部存储连接到产品。
  5. 登录到 System Settings。从菜单中选择 System > Backup Restore
  6. 为备份设置密码并选择要保存到的外部存储。
  7. 触摸 Backup 按钮。将在外部存储中创建备份文件。
  8. 触摸 Eject 按钮。确保相应的 LED 灯已熄灭,然后从产品中移除外部存储。

    使用恢复介质恢复产品

  9. 将包含备份文件的外部存储连接到产品。
  10. 登录 System Settings。从菜单中选择 System > Backup Restore。(与上面的步骤 1 到 6 相同。)
  11. 触摸 Restore 按钮。执行恢复后,产品重新启动。
注意
数据丢失
在备份或恢复过程中,请勿关闭电源。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?