EIO0000005727.00

Recuperación (Copia de seguridad y restauración)

Realiza una copia de seguridad de los datos del producto en un dispositivo de almacenamiento externo. También puede utilizar el archivo de copia de seguridad para restaurar el producto.

Sólo los administradores pueden hacer copias de seguridad o restauraciones.

Para realizar esta función, se requiere una tarjeta SD opcional o un dispositivo de almacenamiento USB disponible comercialmente. Para los medios de recuperación, prepare un dispositivo de almacenamiento externo dedicado que cumpla con las siguientes condiciones.

  • 4 GB de espacio libre como mínimo

  • Formateado con el sistema de archivos FAT, FAT32 o exFAT


Creación de medios de recuperación

  1. Inicie sesión en System Settings.
    NOTA: Para obtener instrucciones sobre cómo acceder a System Settings, consulte Cómo mostrar System Settings.
  2. En el menú, seleccione System > Backup Restore.
  3. Toque el botón Execute. El producto se reinicia.
  4. Conecte el almacenamiento externo al producto.
  5. Inicie sesión en el System Settings. En el menú, seleccione System > Backup Restore.
  6. Configure una contraseña para la copia de seguridad y seleccione el almacenamiento externo al que guardar.
  7. Toque el botón Backup. Se crea un archivo de copia de seguridad en el almacenamiento externo.
  8. Toque el botón Eject. Asegúrese de que el LED correspondiente esté apagado y, luego retire el almacenamiento externo del producto.

    Restauración del producto usando medios de recuperación

  9. Conecte el almacenamiento externo, que contiene el archivo de copia de seguridad, al producto
  10. Inicie sesión en System Settings. En el menú, seleccione System > Backup Restore. (Igual que los pasos 1 a 6 anteriores.)
  11. Toque el botón Restore. Una vez realizada la restauración, el producto se reinicia.
AVISO
PÉRDIDA DE DATOS
No apague la alimentación durante el proceso de copia de seguridad o restauración.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?