EIO0000005725.00

Récupération (sauvegarde et restauration)

Sauvegarde des données du produit sur un support externe. Vous pouvez également utiliser le fichier de sauvegarde pour restaurer le produit.

Seuls les administrateurs peuvent effectuer des sauvegardes ou des restaurations.

Pour exécuter cette fonction, une carte SD optionnelle ou un périphérique de stockage USB disponible dans le commerce est nécessaire. Pour le support de récupération, préparez un périphérique de stockage externe dédié répondant aux conditions suivantes.

  • 4 Go ou plus d'espace libre

  • Formaté avec le système de fichiers FAT, FAT32 ou exFAT


Création du support de récupération

  1. Se connecter à System Settings.
    NOTE: Pour savoir comment accéder à System Settings, se référer à Comment afficher les System Settings.
  2. Dans le menu, sélectionnez System > Backup Restore.
  3. Appuyez sur la touche Execute. Le produit redémarre.
  4. Connectez la mémoire externe au produit.
  5. Connectez-vous au System Settings. Dans le menu, sélectionnez System > Backup Restore.
  6. Définissez un mot de passe pour la sauvegarde et sélectionnez le stockage externe sur lequel enregistrer.
  7. Appuyez sur la touche Backup. Un fichier de sauvegarde est créé dans la mémoire externe.
  8. Appuyez sur la touche Eject. Assurez-vous que le voyant correspondant est éteint, puis retirez le périphérique de stockage externe du produit.

    Restauration du produit à l'aide du support de récupération

  9. Connectez le stockage externe, qui contient le fichier de sauvegarde, au produit.
  10. Connectez-vous au System Settings. Dans le menu, sélectionnez System > Backup Restore. (Identique aux étapes 1 à 6 ci-dessus.)
  11. Appuyez sur la touche Restore. Une fois la restauration effectuée, le produit redémarre.
AVIS
PERTE DE DONNÉES
Ne coupez pas l'alimentation pendant la sauvegarde ou la restauration.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?