EIO0000005729.00

从 PC 远程访问

  1. 在产品 LAN 端口中使用以太网电缆将产品连接到网络。通过更改计算机的 IP 地址和子网掩码,将计算机连接到与产品相同的网络。
    注: 如果使用的是 Windows 11,请按以下步骤设置 IP 地址:

    (1) 从 开始 菜单中选择 设置 > 网络和互联网

    (2) 单击 以太网 旁边的 属性

    (3) 单击 IP 地址分配 旁边的 编辑,从下拉菜单中选择 手动,然后单击 保存

    (4) 启用 IPv4,然后输入 IP 地址、子网掩码等。

  2. 在计算机上打开浏览器,输入以下 URL。

    https://<IP 地址>:8443/

    用产品的 IP 地址替换 “<IP 地址>”。

    注: 如果不知道产品的 IP 地址,请参阅 忘记 IP 地址
  3. 连接建立后,HMI 设备会发送用于加密的证书。由于该证书不是由证书颁发机构签名的,您将收到一条警告消息。单击 ADVANCED 选项并选择继续。
  4. 显示 System Settings。如果设置了 "Use password",则会显示登录屏幕。输入用户名和密码登录。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?