Fernzugriff über einen PC
- Verbinden Sie das Gerät mit einem Ethernet-Kabel über
seinen LAN-Anschluss mit dem Netzwerk. Um den Computer mit dem Netzwerk
des Geräts zu verbinden, ändern Sie die IP-Adresse und die
Subnetzmaske des Computers.HINWEIS: Bei Verwendung von Windows 11 stellen Sie die IP-Adresse wie folgt ein:
(1) Wählen Sie im Menü Start die Option Einstellungen > Netzwerk & Internet.
(2) Klicken Sie auf Eigenschaften neben Ethernet.
(3) Klicken Sie auf Bearbeiten neben IP-Adresszuweisung, wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Manuell, und klicken Sie dann auf Speichern.
(4) Aktivieren Sie IPv4 und geben Sie dann die IP-Adresse, die Subnetzmaske usw. ein.
- Öffnen Sie einen Browser auf dem Computer und geben
Sie die folgende URL ein.
https://<IP-Adresse>:8443/
Ersetzen Sie die IP-Adresse Ihres Produkts durch „<IP-Adresse>“.
HINWEIS: Wenn Sie die IP-Adresse des Geräts nicht kennen, lesen Sie bitte Vergessene IP-Adresse. - Wenn die Verbindung hergestellt ist, sendet das HMI-Gerät ein Zertifikat für die Verschlüsselung. Da das Zertifikat nicht von einer Zertifizierungsstelle signiert ist, erhalten Sie eine Warnmeldung. Klicken Sie auf die ADVANCED Optionen und fahren Sie fort.
- Die Anzeige System Settings. Bei Einstellung von „Use password“ wird der Anmeldebildschirm angezeigt. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich anzumelden.