EIO0000005727.00

Acceso remoto desde una PC

  1. Conecte el producto a la red con un cable Ethernet en el puerto LAN del producto. Conecte la computadora a la misma red que el producto cambiando la dirección IP y la máscara de subred de la computadora.
    NOTA: Si utiliza Windows 11, configure la dirección IP de la siguiente manera:

    (1) En el menú Inicio, seleccione Configuración > Red e Internet.

    (2) Haga clic en Propiedades junto a Ethernet.

    (3) Haga clic en Editar junto a Asignación de dirección IP, seleccione Manual en el menú desplegable y, a continuación, haga clic en Guardar.

    (4) Habilite IPv4 y luego ingrese la dirección IP, la máscara de subred, etc.

  2. Abra un navegador en el ordenador e introduzca la siguiente URL.

    https://<dirección IP>:8443/

    Sustituya la dirección IP de su producto en lugar de "<dirección IP>".

    NOTA: Si no conoce la dirección IP del producto, consulte Olvidó la dirección IP.
  3. Cuando se establece la conexión, el dispositivo HMI envia un certificado para usar en el cifrado. Dado que el certificado no está firmado por una Autoridad Certificadora, aparecerá un mensaje de advertencia. Haga clic en OPCIONES ADVANCED y elija continuar.
  4. Se muestra la pantalla System Settings. Si se establece "Use password", se muestra la pantalla de inicio de sesión. Ingrese su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?