Accès à distance depuis un PC
- Connectez le produit au réseau à l'aide d'un
câble Ethernet dans le port LAN du produit. Connectez l'ordinateur
au même réseau que le produit en modifiant l'adresse IP
et le masque de sous-réseau de l'ordinateur.NOTE: Si vous utilisez Windows 11, définissez l'adresse IP comme suit :
(1) Dans le menu Démarrer, sélectionnez Paramètres > Réseau et Internet.
(2) Cliquez sur Propriétés à côté de Ethernet.
(3) Cliquez sur Modifier à côté de Attribution d'adresse IP, sélectionnez Manuel dans le menu déroulant, puis cliquez sur Enregistrer.
(4) Activez IPv4, puis saisissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, etc.
- Ouvrez un navigateur sur l'ordinateur et entrez l'URL suivante.
https://<adresse IP>:8443/
Remplacez '<adresse IP>' par l'adresse IP de votre produit.
NOTE: Si vous ne connaissez pas l'adresse IP du produit, voir Adresse IP oubliée. - Lorsque la connexion est établie, l'appareil IHM envoie un certificat à utiliser pour le cryptage. Comme le certificat n'est pas signé par une autorité de certification, un message d'avertissement s'affiche. Cliquez sur les options ADVANCED et choisissez de continuer.
- Les System Settings s'affichent. Si 'Use password' est défini, l'écran de connexion s'affiche. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter.