EIO0000005729.00

复位密码

如果忘记密码,可以重新设置。

要执行此功能,需要可选的 SD 卡和市售的 USB 存储设备。请准备使用 FAT、FAT32 或 exFAT 文件系统格式化的外部存储。

注:
  • 如果在 Password Reset on Login Screen 禁用时忘记了管理员密码,将无法重置密码或恢复产品中的数据。

  • 重置密码时,所有账户也将被重置。

  • 如果您想将不使用密码更改为使用密码,则需要重新设置密码。从菜单中选择 Security > Password,然后跳至下面的步骤 2。

  1. System Settings 登录界面,触摸 Can't login。显示以下屏幕。
  2. 将 USB 存储器连接到本产品。
  3. 触摸 Save to USB storage 按钮。重置密钥文件将保存到 USB 存储器中。
  4. 触摸 Eject USB storage 按钮。然后确保 USB 存储 LED 灯已熄灭。
  5. 从产品中取出 USB 存储器并将其连接到计算机。
  6. 从 USB 存储器中复制密钥文件,并将其粘贴到 SD 卡的根目录中。
  7. 从计算机中取出 SD 卡并将其插入产品。
  8. 触摸 Execute 按钮。密码重置已执行。
  9. 显示 Create Account 屏幕。输入用户名和密码,重新创建管理员账户。
注: 重置密钥文件不能用于重置其他产品。请逐个对产品进行重置。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?