EIO0000005726.00

Passwort zurücksetzen

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie es zurücksetzen.

Zum Ausführen dieser Funktion sind eine optionale SD-Karte und ein handelsüblicher USB-Speicher erforderlich. Bitte bereiten Sie einen externen Speicher vor, der mit dem FAT-, FAT32- oder exFAT-Dateisystem formatiert ist.

HINWEIS:
  • Wenn Sie das Administratorpasswort vergessen, während Password Reset on Login Screen deaktiviert ist, ist es nicht möglich, das Passwort zurückzusetzen oder Daten im Produkt wiederherzustellen.

  • Wenn Sie ein Passwort zurücksetzen, werden auch alle Konten zurückgesetzt.

  • Wenn Sie von „Kein Passwort verwenden“ auf „Passwort verwenden“ ändern möchten, müssen Sie das Passwort zurücksetzen. Wählen Sie im Menü Security > Password und gehen Sie gemäß Beschreibung in Schritt 2 vor.

  1. Tippen Sie auf dem Anmeldebildschirm System Settings auf Can't login. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.
  2. Schließen Sie den USB-Speicher an dieses Gerät an.
  3. Tippen Sie auf die Schaltfläche Save to USB storage. Die Reset-Key-Datei wird auf dem USB-Speicher gespeichert.
  4. Tippen Sie auf die Schaltfläche Eject USB storage. Vergewissern Sie sich anschließend, dass die USB-Speicher-LED ausgeschaltet ist.
  5. Entfernen Sie den USB-Speicher vom Gerät und schließen Sie ihn an einen Computer an.
  6. Kopieren Sie die Schlüsseldatei vom USB-Speicher und fügen Sie sie in das Stammverzeichnis der SD-Karte ein.
  7. Nehmen Sie die SD-Karte aus dem Computer und legen Sie sie in das Gerät ein.
  8. Tippen Sie auf die Schaltfläche Execute. Die Passwortrücksetzung wird durchgeführt.
  9. Der Bildschirm Create Account wird angezeigt. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, um das Administratorkonto neu zu erstellen.
HINWEIS: Die Reset-Key-Datei kann nicht zum Zurücksetzen anderer Produkte verwendet werden. Bitte führen Sie Resets immer einzeln pro Produkt durch.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?