EIO0000005727.00

Restablecer contraseña

Si olvida su contraseña, puede restablecerla.

Para realizar esta función, se requieren tanto una tarjeta SD opcional como un dispositivo de almacenamiento USB disponible comercialmente. Prepare un almacenamiento externo formateado con el sistema de archivos FAT, FAT32 o exFAT.

NOTA:
  • Si olvida la contraseña de administrador cuando Password Reset on Login Screen está desactivado, no podrá restablecer la contraseña ni restaurar los datos en el producto.

  • Cuando realice un restablecimiento de contraseña, todas las cuentas también se restablecerán.

  • Si desea cambiar de no usar una contraseña a usar una, deberá restablecer su contraseña. Seleccione Security > Password del menú y pase al paso 2 a continuación.

  1. En la pantalla de inicio de sesión de System Settings, toque Can't login. Aparece la siguiente pantalla:
  2. Conecte el almacenamiento USB a este producto.
  3. Toque el botón Save to USB storage. El archivo de clave de restablecimiento se guardará en el almacenamiento USB.
  4. Toque el botón Eject USB storage. Luego, asegúrese de que el LED de almacenamiento USB esté apagado.
  5. Retire el almacenamiento USB del producto y conéctelo a un ordenador.
  6. Copie el archivo de clave del almacenamiento USB y péguelo en el directorio raíz de la tarjeta SD.
  7. Retire la tarjeta SD del ordenador e insértela en el producto.
  8. Toque el botón Execute. Se realiza el restablecimiento de la contraseña.
  9. Se muestra la pantalla Create Account. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para volver a crear la cuenta de administrador.
NOTA: El archivo de clave de restablecimiento no se puede usar para restablecer otros productos. Realice el restablecimiento producto por producto.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?