EIO0000005725.00

Réinitialiser le mot de passe

Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser.

Pour exécuter cette fonction, une carte SD optionnelle et un périphérique de stockage USB disponible dans le commerce sont nécessaires. Préparez une mémoire externe formatée avec le système de fichiers FAT, FAT32 ou exFAT.

NOTE:
  • Si vous oubliez le mot de passe de l'administrateur lorsque Password Reset on Login Screen est désactivé, vous ne pourrez pas réinitialiser le mot de passe ou restaurer les données du produit.

  • Lorsque vous réinitialisez un mot de passe, tous les comptes sont également réinitialisés.

  • Si vous souhaitez changer de mot de passe, vous devrez le réinitialiser. Sélectionnez Security > Password dans le menu et passez à l'étape 2 ci-dessous.

  1. Dans l'écran de connexion System Settings, appuyez sur Can't login. L'écran suivant s'affiche.
  2. Connectez la clé USB à ce produit.
  3. Appuyez sur la touche Save to USB storage. Le fichier de la clé de réinitialisation est enregistré sur la mémoire USB.
  4. Appuyez sur la touche Eject USB storage. Vérifiez ensuite que le voyant de stockage USB est éteint.
  5. Retirez la clé USB du produit et connectez-la à un ordinateur.
  6. Copiez le fichier clé de la clé USB et collez-le dans le répertoire racine de la carte SD.
  7. Retirez la carte SD de l'ordinateur et insérez-la dans le produit.
  8. Appuyez sur la touche Execute. La réinitialisation du mot de passe est effectuée.
  9. L'écran Create Account s'affiche. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour recréer le compte administrateur.
NOTE: Le fichier de la clé de réinitialisation ne peut pas être utilisé pour réinitialiser d'autres produits. Veuillez effectuer une réinitialisation, produit par produit.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?