EIO0000005725.00

Server

Enregistrez les serveurs Web à connecter. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 serveurs Web situés sur le même intranet dans ce produit.

Fonction

Description

Server Name

Définissez un nom de serveur de 32 caractères maximum pour identifier le serveur. Le nom que vous définissez ici apparaîtra dans les paramètres de la Start Page et lors de la sélection d'un serveur dans le navigateur.

Seuls les caractères alphanumériques (majuscules, minuscules et chiffres) sont autorisés.

Server URL

Définissez l'adresse IP du serveur Web au format URL.

Définissez une URL de 256 caractères maximum, y compris des caractères alphanumériques et des symboles spéciaux.

NOTE: Incluez toujours 'http://' ou 'https://' comme préfixe avant l'adresse IP (ou le nom d'hôte).

Par exemple : Si la page Web se trouve sur un port spécifique (port : 8080).
http://192.168.1.10:8080/home.html

Software Keyboard

Permet d'afficher ou non le clavier du logiciel dans le navigateur.

Par défaut : Enable

Server Connectivity

Appuyez sur le bouton Test pour vérifier l'état de la connexion avec le serveur Web.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?