EIO0000005727.00

Server

Registre los servidores web a los que se conectará. Puede registrar hasta 20 servidores web ubicados en la misma intranet en este producto.

Función

Descripción

Server Name

Establezca un nombre de servidor de hasta 32 caracteres para identificar el servidor. El nombre que configure aquí aparecerá en los ajustes de Start Page y al seleccionar un servidor en el navegador.

Solo se permiten caracteres alfanuméricos (mayúsculas, minúsculas y números).

Server URL

Configure la dirección IP del servidor web en formato de URL.

Establezca una URL de hasta 256 caracteres, incluyendo caracteres alfanuméricos y símbolos especiales.

NOTA: Incluya siempre "http://" o "https://" como prefijo antes de la dirección IP (o el nombre de host).

Ejemplo: Si la página Web se encuentra en un puerto específico (puerto: 8080).
http://192.168.1.10:8080/home.html

Software Keyboard

Configure si desea mostrar el teclado de software en el navegador.

Conf. por defecto: Enable

Server Connectivity

Toque el botón Test para verificar el estado de conexión con el servidor web.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?