Server
Registrieren Sie die Webserver für die Verbindung. Sie können bis zu 20 Webserver, die sich im selben Intranet befinden, bei diesem Produkt registrieren.
|
Funktion |
Beschreibung |
|---|---|
| Server Name |
Legen Sie einen Server-Namen mit bis zu 32 Zeichen zur Identifizierung des Servers fest. Der Name, den Sie hier festlegen, erscheint in den Einstellungen von Start Page und bei der Auswahl eines Servers im Browser. Es sind nur alphanumerische Zeichen (Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Zahlen) erlaubt. |
| Server URL |
Legen Sie die IP-Adresse des Webservers im URL-Format fest. Legen Sie eine URL mit bis zu 256 Zeichen – einschließlich alphanumerischer Zeichen und Sonderzeichen – fest. HINWEIS: Fügen Sie immer „http://“ oder „https://“ als Präfix vor Ihrer IP-Adresse (oder Ihrem
Hostnamen)
ein.
Beispiel: Wenn sich die Webseite an einem bestimmten Port befindet
(Port: 8080). |
| Software Keyboard |
Legen Sie fest, ob die Software-Tastatur im Browser angezeigt werden soll. Standard: Enable |
| Server Connectivity |
Tippen Sie auf die Schaltfläche Test, um den Kommunikationsstatus mit dem Webserver zu überprüfen. |