EIO0000005726.00

Aktualisierung des Systems

Aktualisiert das Produktsystem auf die neueste Version. Halten Sie das Produktsystem auf dem neuesten Stand, um die Produktsicherheit zu maximieren.

Für diese Funktion ist entweder eine optionale SD-Karte oder ein handelsübliches USB-Speichergerät erforderlich. Bitte bereiten Sie einen externen Speicher vor, der mit dem FAT-, FAT32- oder exFAT-Dateisystem formatiert ist.

  1. Laden Sie die System-Update-Datei für dieses Produkt von unserer Website herunter:
    www.se.com/ww/en/download
  2. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei und speichern Sie alle Dateien im Stammverzeichnis des externen Speichers.
  3. Schließen Sie den externen Speicher an das Gerät an und schalten Sie das Gerät ein.
  4. Zeigen Sie System Settings an. Informationen hierzu finden Sie unter Anzeigen der System Settings.
  5. Wählen Sie im Menü die Optionen System > System Update. Tippen Sie dann auf die Schaltfläche Start.
  6. Der Aktualisierungsvorgang beginnt. Bitte warten Sie ein paar Minuten, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Das Produkt wird neu gestartet.
  7. Überprüfen Sie, ob das System aktualisiert wurde. Zeigen Sie System Settings an und wählen Sie im Menü die Option Information.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?