EIO0000005729.00

更新系统

将产品系统更新到最新版本。及时更新产品系统,最大限度地确保产品安全。

要执行此功能,需要可选的 SD 卡或市售的 USB 存储设备。请准备使用 FAT、FAT32 或 exFAT 文件系统格式化的外部存储。

  1. 从我们的网站下载本产品的系统更新文件。
    www.se.com/ww/en/download
  2. 解压缩下载的文件,并将所有文件保存到外部存储的根文件夹中。
  3. 将外部存储连接到产品,然后打开产品。
  4. 显示 System Settings。请参阅 如何显示 System Settings
  5. 从菜单中选择 System > System Update。然后触摸 Start 按钮。
  6. 更新过程启动。请等待几分钟,直到该过程完成。产品将重新启动。
  7. 确认系统已更新。显示 System Settings,然后从菜单中选择 Information
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?