Mise à jour du système
Met à jour le système de produits avec la dernière version. Mainteniezr le système de produits à jour pour maximiser la sécurité des produits.
Pour exécuter cette fonction, une carte SD optionnelle ou un périphérique de stockage USB disponible dans le commerce est nécessaire. Préparez une mémoire externe formatée avec le système de fichiers FAT, FAT32 ou exFAT.
- Téléchargez le fichier de mise à jour du
système pour ce produit à partir de notre site Web.
www.se.com/ww/en/download - Décompressez le fichier téléchargé et enregistrez tous les fichiers dans le dossier racine du périphérique de stockage externe.
- Connectez le périphérique de stockage externe au produit et allumez ce dernier.
- Affichez les System Settings. Consultez Comment afficher les System Settings.
- Dans le menu, sélectionnez System > System Update. Appuyez ensuite sur le bouton Start.
- Le processus de mise à jour est démarré. Veuillez patienter quelques minutes jusqu'à ce que le processus soit terminé. Le produit redémarre.
- Vérifiez que le système a été mis à jour. Affichez les System Settings, puis sélectionnez Information dans le menu.