7FR02-0423-02

Exemple : exclusion d’injection avec trois arrivées entrantes

Vous pouvez utiliser l’exclusion d’injection pour surveiller trois arrivées entrantes.

Utilisation de disjoncteurs avec contacts auxiliaires normalement ouverts (NO) :

Utilisation de disjoncteurs avec contacts auxiliaires normalement fermés (NF) :

Les appareils reçoivent l’ordre de priorité suivant :

  • L’appareil nº 1 est l’appareil de priorité 1, la plus élevée : il injecte toujours dans le réseau si D1 est fermé ou ouvert.

  • L’appareil nº 2 est l’appareil de priorité 2 : il injecte toujours dans le réseau sauf lorsqu’il y a un chemin fermé entre l’appareil et un appareil de priorité supérieure, dans ce cas l’appareil nº 1. L’appareil nº 2 est donc inhibé lorsque D2 et D1 sont fermés.

    Inhibition de l’injection de l’appareil nº 2  = D1AND D2

    Pour implémenter cette logique, câblez l’inhibition d’injection de l’appareil nº 2 aux 2 contacts auxiliaires de D1 et D2.

  • L’appareil nº 3 est l’appareil de priorité 3 : il injecte toujours dans le réseau sauf lorsqu’il y a un chemin fermé entre l’appareil et un appareil de priorité supérieure, dans ce cas l’appareil nº 1 ou nº 2. L’appareil nº 2 est donc inhibé lorsque D3 et D2 sont fermés ou lorsque D3 et D1 sont fermés.

    Inhibition de l’injection de l’appareil nº 3 = (D3 AND D1) OR (D3 AND D2) = D3 AND (D1 OR D2)

    Pour implémenter cette logique, câblez l’inhibition d’injection de l’appareil nº 3 aux contacts auxiliaires de D1, D2 et D3.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?