DOCA0265ZH-07

本地指示

MicroLogic Active 控制单元和断路器状态通过以下方式在本地指示:

  • MicroLogic Active 显示屏

  • 状态

  • Ready LED

  • 脱扣原因 LED

本地指示的可用性取决于 MicroLogic Active 控制单元的供电方式:

  • 通过外部电源:连接到 USB-C 端口的 24 Vdc 辅助电源或 Mobile Power Pack

  • 通过内部电源:流经断路器的电流。

在正常工作条件下:

  • 当快速查看滚动激活时,MicroLogic Active 显示屏将显示良好健康状态屏幕。

  • 状态栏为绿色。

  • Ready LED 闪烁绿光。

  • 所有脱扣原因 LED 熄灭。

发生脱扣事件时:

  • 如果控制单元供电充足,MicroLogic Active 显示屏将会显示弹出消息。屏幕颜色为红色。

    如果控制单元供电不充分,则 MicroLogic Active 显示屏熄灭。

  • 状态栏闪烁红光。

  • Ready LED 闪烁绿光或熄灭,具体取决于控制单元是否充分供电以及事件的严重性。

  • 每个脱扣原因 LED 闪烁红光或熄灭,具体取决于事件类型。

发生报警事件时:

  • 如果控制单元供电充足,MicroLogic Active 显示屏将会显示弹出消息。屏幕颜色为红色或橙色,具体取决于事件的严重性。

    如果控制单元供电不充分,则 MicroLogic Active 显示屏熄灭。

  • 状态栏为红色或橙色,具体取决于事件的严重性。

  • Ready LED 闪烁绿光或熄灭,具体取决于控制单元是否充分供电以及事件的严重性。

  • L 脱扣原因 LED 为红色或熄灭,具体取决于事件类型。所有其他脱扣原因 LED 熄灭。

有外部电源时的指示

MicroLogic Active 控制单元通过外部电源(24 Vdc 辅助电源或 Mobile Power Pack)供电时,以下位置可提供本地指示:

  • MicroLogic Active 显示屏

  • 状态

  • Ready LED

  • 脱扣原因 LED

注: 所示的显示屏幕为示例。屏幕上的消息因脱扣或报警的原因而异。

描述

显示屏

状态和脱扣原因 LED 显示

状态和脱扣原因 LED 描述

断路器处于良好的健康状态:无需任何操作。

就绪 LED:绿灯闪烁

状态栏:亮起绿色

ERMS LED:熄灭

所有脱扣原因 LED 都熄灭

中等严重性报警:需要计划操作

就绪 LED:绿灯闪烁

状态栏:亮起橙色

ERMS LED:熄灭

所有脱扣原因 LED 都熄灭

过载预警:90% Ir < 电流 < 105% Ir

就绪 LED:绿灯闪烁

状态栏:亮起橙色

ERMS LED:熄灭

L 脱扣原因 LED:亮起红色

高严重性报警:需要立即采取措施

就绪 LED:绿灯闪烁

状态栏:亮起红色

ERMS LED:熄灭

所有脱扣原因 LED 都熄灭

过载报警:电流 ≥ 105 % Ir

就绪 LED:绿灯闪烁

状态栏:亮起红色

ERMS LED:熄灭

L 脱扣原因 LED:亮起红色

长延时保护脱扣 (L)

就绪 LED:绿灯闪烁

状态栏:红色闪烁

ERMS LED:熄灭

L 脱扣原因 LED:闪烁红光

短延时保护脱扣 (S)

就绪 LED:绿灯闪烁

状态栏:红色闪烁

ERMS LED:熄灭

S 脱扣原因 LED:闪烁红光

瞬时保护脱扣 (I)

就绪 LED:绿灯闪烁

状态栏:红色闪烁

ERMS LED:熄灭

I 脱扣原因 LED:闪烁红光

接地故障保护脱扣 (G)

就绪 LED:绿灯闪烁

状态栏:红色闪烁

ERMS LED:熄灭

G 脱扣原因LED:红灯闪烁

由于高级保护和其他自定义保护导致的脱扣 (O)

就绪 LED:绿灯闪烁

状态栏:红色闪烁

ERMS LED:熄灭

O 脱扣原因 LED:闪烁红光

检测到重大内部事件。请参阅 维护和诊断功能

就绪 LED:熄灭

状态栏:红色闪烁

ERMS LED:熄灭

所有脱扣原因 LED:红色闪烁

无外部电源时的指示

如果无外部电源,当 MasterPacT MTZ 断路器合闸时 MicroLogic Active 控制单元由电流互感器 (CT) 供电。

在这种情况下,本地指示取决于负载电流:

  • 当负载电流小于 20% In 时,以下位置可提供本地指示:

    • 状态

    • Ready LED

    • 脱扣原因 LED

    MicroLogic Active 显示屏熄灭。

  • 当负载电流大于 20% In 时,以下位置可提供本地指示:

    • MicroLogic Active 显示屏

    • 状态

    • Ready LED

    • 脱扣原因 LED

注: 所示的显示屏幕为示例。屏幕上的消息因脱扣或报警的原因而异。

无外部电源时的指示

显示屏

(仅当负载电流高于 20% In 时)

状态和脱扣原因 LED 显示

状态和脱扣原因 LED 描述

断路器处于良好的健康状态,无需任何操作

就绪 LED:绿灯闪烁

状态栏:亮起绿色

ERMS LED:熄灭

所有脱扣原因 LED 都熄灭

中等严重性报警:需要计划操作

就绪 LED:绿灯闪烁

状态栏:亮起橙色

ERMS LED:熄灭

所有脱扣原因 LED 都熄灭

过载预警:90% Ir < 电流 < 105% Ir

就绪 LED:绿灯闪烁

状态栏:亮起橙色

ERMS LED:熄灭

L 脱扣原因 LED:亮起红色

高严重性报警:需要立即采取措施

就绪 LED:绿灯闪烁

状态栏:亮起红色

ERMS LED:熄灭

所有脱扣原因 LED 都熄灭

过载报警:电流 ≥ 105 % Ir

就绪 LED:绿灯闪烁

状态栏:亮起红色

ERMS LED:熄灭

L 脱扣原因 LED:亮起红色

脱扣后的指示(无外部电源)

如果在 MicroLogic Active 控制单元不通过外部电源供电时发生脱扣事件,内部电池向 MicroLogic Active 控制单元提供备用电源。

在这种情况下,以下位置可提供本地指示:

  • 状态

  • Ready LED

  • 脱扣原因 LED

MicroLogic Active 显示屏熄灭。

状态栏和脱扣原因 LED 在 2 小时后熄灭。使用 开启状态栏和脱扣原因 LED。

脱扣事件后的指示(无外部电源)

LED 显示

LED 描述

长延时保护脱扣 (L)

就绪 LED:熄灭

状态栏:红色闪烁

ERMS LED:熄灭

L 脱扣原因 LED:闪烁红光

短延时保护脱扣 (S)

就绪 LED:熄灭

状态栏:红色闪烁

ERMS LED:熄灭

S 脱扣原因 LED:闪烁红光

瞬时保护脱扣 (I)

就绪 LED:熄灭

状态栏:红色闪烁

ERMS LED:熄灭

I 脱扣原因 LED:闪烁红光

接地故障保护脱扣 (G)

就绪 LED:熄灭

状态栏:红色闪烁

ERMS LED:熄灭

G 脱扣原因LED:红灯闪烁

由于高级保护和其他自定义保护导致的脱扣 (O)

就绪 LED:熄灭

状态栏:红色闪烁

ERMS LED:熄灭

O 脱扣原因 LED:闪烁红光

检测到重大内部事件。请参阅 维护和诊断功能

就绪 LED:熄灭

状态栏:红色闪烁

ERMS LED:熄灭

所有脱扣原因 LED:红色闪烁

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.