DOCA0265ZH-07

EcoStruxure Power Commission 软件

@TW: topic used in DOCA0265 Mic Active user guide and in DOCA0387 BCIM user guide

概述

EcoStruxure Power Commission 软件有助于您在项目寿命的测试、调试和维护阶段中管理项目。其中的创新功能为配置、测试和调试智能电气设备提供了简便的方式。

EcoStruxure Power Commission 软件自动发现智能设备,同时让您能够添加设备,以便轻松地配置。您可以生成综合报告,以作为工厂验收测试和现场验收测试的一部分,从而摒弃繁重的人工工作。此外,在面板工作时,所进行的任何设置变更都会被黄色高亮显示工具轻松识别。它能够指示项目值与设备值之间存在偏差,这就确保了操作和维护阶段的系统一致性。

通过 EcoStruxure Power Commission 软件可以配置带有 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器。

有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助

单击此处,下载 EcoStruxure Power Commission 软件的最新版本。

主要功能

EcoStruxure Power Commission 软件对所支持的设备和模块执行以下操作:

  • 通过设备发现功能创建项目。

  • 将项目保存在 EcoStruxure Power Commission 云中以供参考。

  • 将标准保护设置上传至设备,以及从设备下载标准保护设置。

  • 比较项目与设备的标准保护设置。

  • 生成并打印设备标准保护设置报告。

  • 查看日志和维护信息。

  • 查看报警详细信息。

  • 检查系统固件兼容状态。

  • 更新至最新设备固件。

  • 使用预配置或自定义测试点执行自动脱扣曲线测试。

  • 根据 NEC 240.87(C). 执行电弧能消减测试

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?