DOCA0265ZH-07

MicroLogic Active HMI 说明

简介

MicroLogic Active 控制单元的人机界面 (HMI) 包括:

  • 彩色显示屏

  • 导航按钮,用于在菜单结构范围内导航以及访问监测的参数和配置设置

  • 可直接访问保护功能设置的按钮

  • 用于直接启用和禁用 ERMS 功能的按钮

显示屏幕和按钮

A 屏幕名称

B 滚动条,指示所列项目的相对位置

C 功能屏幕内容

D 通过按下 OK 启用上下文特定的操作

E 导航按钮

F 保护设置按钮

G ERMS 按钮

导航按钮

按钮

描述

使用向上和向下按钮:

  • 递增或递减配置设置,数字值或预定义列表项目均可

  • 在下列项之间移动:

    • 同一菜单层级范围内的屏幕

    • 列表项目

除了数值选择(0 到 9)外,向上和向下按钮不支持循环返回。对于非数字值选择,在菜单结构或项目列表的结尾,向上按钮(列表的开头)或向下按钮(列表末尾)不再处于活动状态。

所有菜单和列表的上下导航操作与此相同。

使用 OK 按钮:

  • 确认选择

  • 从层级中当前显示的等级导航至其紧下一个等级的所选等级。如此操作,可以进行以下方式的导航:

    • 从活动的菜单到紧下一级子菜单

    • 从配置参数到其配置设置

  • 从当前所选的参数位导航到右侧的下一位。

  • 同时验证设置并导航到下一个设置。例如,为了确认参数的数字值,并导航到右侧的下一个数字。

  • 确认操作,例如,在显示确认屏幕时。

  • 查看详细信息和确认事件弹出式屏幕或错误消息。

使用 Back 按钮:

  • 在层次结构中向上导航一个层级。
  • 从当前所选的参数位导航到左侧的上一位。

直接访问按钮

直接使用按钮有护罩保护。护罩可以密封,以避免未经授权的人员访问保护设置或 ERMS 功能。用一字螺丝刀撬开密封,即可打开护罩。

按钮

描述

使用保护设置按钮直接进入“标准保护”菜单。请参阅 标准保护设置程序

这不包括 ERMS 设置,后者可通过 EcoStruxure Power Commission 软件调整。

使用 ERMS 按钮启用或禁用 ERMS 功能。请参阅 ERMS 功能

显示屏幕语言

要更改显示屏幕语言,请转到 树形导航菜单 并选择:

配置 > 常规 > 语言

选项包括:

  • English (UK)

  • Spanish

  • German

  • Chinese

  • Portugese

IEC 标准 MicroLogic Active 控制单元的缺省语言为 English (UK).

启动屏幕

启动屏幕在 MicroLogic Active 控制单元每次通电时显示。显示此屏幕期间,控制单元上的所有按钮均不起作用。此屏幕持续显示的时间为控制单元启动时间。此持续时间结束时,将显示 LSIG 主屏幕 或任何活动的弹出式屏幕。

LSIG 主屏幕

LSIG 主屏幕 显示保护功能当前正在使用的保护设置。

缺省 LSIG 主屏幕 显示标准保护设置。

ERMS 已启用时,LSIG 主屏幕 为蓝色,并显示 ERMS 保护设置。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.