DOCA0265ZH-07

事件历史记录

概述

所有事件均在 MicroLogic Active 控制单元的一个历史记录中进行记载:

  • 脱扣

  • 保护

  • 诊断

  • 操作

记录所有严重性的事件,包括低严重性事件。

事件历史记录采用 AES-256 加密算法进行加密。

历史记录中记载的事件通过下列方式显示:

  • MicroLogic Active 显示屏上

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用

可通过有线通讯网络下载脱扣历史记录。

每个事件的下列信息在历史记录中记载:

  • 事件 ID:事件代码

  • 时间戳:发生/完成的日期和时间

MicroLogic Active 显示屏上的脱扣历史记录还包括上下文数据(保护设置、断续电流)。

注: MicroLogic Active HMI 显示事件的发生日期和时间。事件的完成日期和时间可通过提取 MicroLogic Active 控制单元历史记录来查阅:
  • 通过 EcoStruxure Power Commission 软件。

  • 通过 EcoStruxure Power Device 应用

每个历史记录中的最大个数

每个历史记录具有预定义最大尺寸。当历史记录存满时,每个新事件覆盖相关历史记录中的最早事件。

事件历史记录

历史记录中存储的最大事件个数

脱扣

30

保护

50

诊断

200

操作

160

MicroLogic Active 显示屏上显示事件历史记录

有关事件在 MicroLogic Active 显示屏上如何显示的详细信息,请参阅报警/历史记录菜单

EcoStruxure Power Commission 软件上显示事件历史记录

历史记录中记录的所有事件都可以通过 EcoStruxure Power Commission 软件查看。事件可以导出为 Excel 文件。

历史记录中的事件按照时间顺序显示,最近的事件在先。

EcoStruxure Power Device 应用 上显示事件历史记录

历史记录中记载的所有事件均可在 EcoStruxure Power Device 应用 上显示。

历史记录中的事件按照时间顺序显示,最近的事件在先。

事件可按照日期和时间或序号排序,并可使用以下条件进行筛选:

  • 类型

  • 严重性

  • 历史记录

单击列表中的具体事件会按照时间顺序显示相同事件的所有发生列表。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.