DOCA0265ZH-07

配电保护

简介

MicroLogic Active 控制单元设计用于提供过流和接地故障电流保护。

描述

选择保护特性时应考虑以下各点:

  • 过载电流(过载和短路)和潜在接地故障电流

  • 需要保护的导体

  • 设备之间的协调和选择性

  • 是否有谐波电流

保护特性可通过脱扣曲线表示,它说明断路器脱扣时间与测量的电流和保护设置的函数关系。保护设置在 MicroLogic Active 控制单元的额定电流 In 上标示。

额定电流 In

保护设置范围取决于额定电流 In,这个值由插入 MicroLogic Active 控制单元的传感器插头定义。

联系您的 Schneider Electric 服务代表 更换或改装传感器插头。机械失配保护可防止安装的传感器插头不兼容断路器壳架等级。

对于 IEC 标准的断路器,可用的传感器插头产品如下表所示。

输入

商业型号

壳架额定电流

MTZ1

MTZ2

MTZ3

06

08

10

12

16

08

10

12

16

20

25

32

40

40

50

63

400 A

LV947053

630 A

LV933091

800 A

LV933092

1,000 A

LV933093

1,250 A

LV833094

1,600 A

LV933095

2,000 A

LV933982

2,500 A

LV933983

3,200 A

LV933984

3,600 A

LV936390

4,000 A

LV947820

2,000 A

LV947821

2,500 A

LV947822

3,200 A

LV947823

4,000 A

LV947824

5,000 A

LV947825

6,300 A

LV947826

MicroLogic Active 2.0 控制单元

IEC 标准的 MicroLogic Active 2.0 控制单元提供:

  • 长延时过流保护 (Ir)

  • 瞬时过流保护 (Ii)

MicroLogic Active 2.0 控制单元的保护功能可在没有辅助供电的情况下运行。该控制单元通过流经断路器的电流供电。

MicroLogic Active 5.0 控制单元

IEC 标准的 MicroLogic Active 5.0 控制单元提供:

  • 长延时过流保护 (Ir)

  • 短延时过流保护 (Isd)

  • 瞬时过流保护 (Ii)

MicroLogic Active 5.0 控制单元的保护功能可在没有辅助供电的情况下运行。该控制单元通过流经断路器的电流供电。

MicroLogic Active 6.0 控制单元

IEC 标准的 MicroLogic Active 6.0 控制单元提供:

  • 长延时过流保护 (Ir)

  • 短延时过流保护 (Isd)

  • 瞬时过流保护 (Ii)

  • 接地故障保护 (Ig)

MicroLogic Active 6.0 控制单元的保护功能可在没有辅助供电的情况下运行。该控制单元通过流经断路器的电流供电。

DIN / DINFSELLIM 瞬时保护

DIN/DINFSELLIM 瞬时保护属于内部保护,当短路电流达到断路器的耐受限值时使用。这些保护不可调整,在正常运行条件下一般不会触发。

DIN / DINFSELLIM 瞬时保护可生成下列预定义事件。

代码

事件

历史记录

严重性

0x4006 (16390)

极限自保护 (SELLIM) 脱扣

脱扣

0x401D (16413)

极限自保护 (DIN/DINF) 脱扣

脱扣

用户无法修改预定义事件。有关事件的常规信息,请参阅事件管理

建议操作

代码

事件

建议操作

0x4006 (16390)

极限自保护 (SELLIM) 脱扣

复位断路器。请参阅 复位脱扣事件

0x401D (16413)

极限自保护 (DIN/DINF) 脱扣

复位断路器。请参阅 复位脱扣事件

复位脱扣事件

有关在因电气故障而脱扣之后复位断路器的说明,请参阅相关文档

  • MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ1 IEC 断路器 - 用户指南

  • MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ2/MTZ3 IEC 断路器 - 用户指南

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.