DOCA0265ZH-07

测试微动开关

如果存在微动开关,建议测试微动开关。

藉由 ULP 有线通讯测试微动开关

通过验证能否从 Modbus 表读取断路器状态,来测试微动开关。

有关更多信息,请参阅 DOCA0384•• MasterPacTComPacTPowerPacT 断路器 - Modbus 通讯 - 用户 指南

藉由 Zigbee 无线通讯测试微动开关

对于 MicroLogic Active AP/EP 控制单元,通过验证能否在 Panel Server 网页上看到断路器状态,来测试微动开关。

步骤

操作

1

Panel Server 网页上选择监视和控制菜单。

2

从已连接设备列表中,选择要测试的带 MicroLogic Active AP/EP 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器。

3

检查断路器状态。

4

如果 Panel Server 网页上显示的断路器状态(分闸或合闸)与断路器的实际状态不匹配,则表明微动开关未正确连接到 MicroLogic Active AP/EP 控制单元。重复更换控制单元的程序

如果问题仍然存在,请与 Schneider Electric 服务代表 联系。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.